This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:复位期间的微镜状态(MCP)

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1340017/dlp7000-micromirror-state-during-reset-mcp

器件型号:DLP7000
主题中讨论的其他器件:DLPC410

尊敬的专家:

 显示256灰度图像时遇到问题。  我希望  按显示时间从 T、2T 至2 ^ 7T 的顺序显示8位灰度数据。 但256个灰度条似乎是 不连续的。 这可能是由于显示时间不准确。

 对于复位期间微镜的显示状态 (镜时钟脉冲)、我感到困惑。 是 更改为新上传的数据还是保持 先前的状态。 当数据从0变为1/1变为或从0变为0/1变为 1时、情况是否有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    尽管我无法讨论您的灰度图像计时、但我可以对 MCP 进行注释。

    MCP 允许镜像转换到加载数据状态。 如果镜像已位于已加载数据的位置、则它只需保持在 MCP (重置)上。 此信息来自 DLPC410数据表的第8.3.3节

    可以向 DMD 发送数据、告诉它保持相同的状态。 作为双稳态器件、当加载 CMOS 内存阵列后发出 MCP 时、DMD 镜像将具有交叉转换或同侧转换。

    您好像已经查看过 适用于 DMD 的 DLP101文档、但第4.1节也对 MCP 进行了详细介绍。

    此帖子还分配给了另一位能够提供进一步帮助的同事。 让我们看看他是否对此有更多的见解?

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    我希望通过块清除实现较短的显示时间、主要问题在于 MCP 在 连续 曝光中的状态。 我在数据表中发现 DMD 交叉时间为4us、测试 rst_active 的时间约为5us。 因此、当 MCP 处于 曝光状态时如何计算显示时间。 例如、当数据从0加载到1时、我们可以认为微镜 是导通状态、 关断状态还是 MCP 中的一半吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将 确定我们 256灰度的基本时间应为稳定时间+清除块时间 (8.64us)或 +交叉时间(13us)或其他时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 

    感谢您提供更多详细信息。 我将与我的一些同事交谈、然后下周再与您联系。 我想在回复您之前向他们确认、我对第3.3至3.3.2节中 DLPC410数据表的理解是否正确。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BX Gu:

    复位活动时间是复位状态机时间、但从0状态变为1所需的时间约为2.5us。 随后微镜趋稳。  根据孔径大小、在镜片稳定时间内、穿越频率后可能会看到光线水平出现一些纹波。

    这是预料之中的。  只有在过了镜像稳定时间后才能寻址镜像。

    菲齐克斯