This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:子板未通信

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLP670S, DLPLCRC900DEVM, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1328525/dlplcrc900devm-daughter-board-not-communicating

器件型号:DLPLCRC900DEVM
主题中讨论的其他器件:DLP9000DLP670S、、 DLPC900

我们将寻找现有 DMD 的最新版本。 因此、我们在下面提供了硬件。

当我们运行 LightCrafter 时、系统提示电路板是 DLP670S 而非 DLP9000、如下所示。 并且电路板似乎已"连接"、但没有响应-无法启用视频模式并且不报告状态。

当我们尝试上传新固件(主器件和从器件)时、在对引导加载程序进行更新时、我们会收到以下错误...

我们卡住了、需要这个新的 DMD 来取代我们旧的9000系列2560x1600 DMD、不再可用!

非常感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rex:

    感谢您在 E2E 上与我们联系! 我将联系一名能够更直接地帮助你的团队成员。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您提供清晰、详细的照片和屏幕截图!

    我看到您的控制器上有 DLP670S v6.0.0固件。

    让我们尝试执行以下操作、因为 DLPLCRC900DEVM 会根据加载的固件预期 DLP670S。

    1. 关闭 DLPC900 GUI 软件的所有实例
    2. 关闭控制器板电源、然后等待几秒钟、直到电源耗尽。
    3. 安装一个跳线、将 J12 - BOOTHOLDZ 的引脚1和2短接在一起
    4. 再次为 EVM 加电
    5. 启动 DLPC900 GUI 的一个新实例-- GUI 将无法识别 连接的 DMD
    6. 请使用其中一个单选按钮在 GUI 中选择正确的 DMD
    7. 转到 GUI 的"Firmware"选项卡、并上传要与之连接的 DMD 的相应固件
    8. 按下上传按钮以刷写控制器
    9. GUI 完成刷写并验证新 映像后,关闭控制器并拔下 J12 BOOTHOLDZ 跳线--您可以仅将跳线放在其中一个引脚上以安全存储
    10. 再次为 EVM 加电并重新连接到 GUI、查看新的 DMD EVM 是否正确通信

    如果解决了您的问题、请单击"这已解决我的问题"按钮、让我知道。 另外、我们在获得更多信息后、再深入探究一下。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    好音质好将很快做... 事先有几个问题:

    -新型 DMD 板和芯片(见上面第一张图片)没有可见的型号! 应该是全新 DLP9000的替代品、所以我们使用 DLP9000、对吗?

    -在哪里/如何下载最新的固件? 是否有链接?

    THX:

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rex:

    您可以从 https://www.ti.com/tool/DLPR900 和 https://www.ti.com/tool/DLPC900REF-SW 下载最新的固件(v6.2.0)和 GUI (v5.2.0)版本。

    DMD 的器件型号应位于 DMD 的底部:

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,这一切似乎都解决了! 将主板和 DMD 板烧写到新的 dlp9000固件中、然后效果非常好。 我们将对仪器中的设备进行测试、以确保这些新型9000 DMD 和 dlp900是旧设备的可靠替代品。

    同时、我还有几个问题:

    -有没有办法通过 USB 或 I2C 端口上传我们的显示图像,我们使用2560 x 1600分辨率?

    -我们在一年内发现了一些死镜,因此我们正在研究一些改进:

       -我们可以增加一个小风扇来提高 DMD 的冷却,或者您是否推荐任何其他想法?

       -我们的大部分镜片在跑步过程中可享受90%的折扣,这需要3-5天。 我们看看如何使用空闲模式和待机模式来尝试和恢复50/50占空比。 您有什么建议? 看起来空闲状态可以更好地恢复占空比、但我们能否延长运行时间而不会产生任何损害?

    提前感谢您对此提供的帮助!

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、您好、

    我很高兴听到 Aishwarya 的声音、我能够让您的板启动并运行!

    -有没有办法通过 USB 或 I2C 端口上传显示图像,我们使用2560 x 1600分辨率?

    您可以通过 USB 或 I2C 上传您自己的图形。 请参阅此处链接的 DLPLCRC900DEVM 用户手册 此处链接的 DLPC900编程人员指南

    用户指南的第3节向您介绍了如何通过 USB 与 DLPC900 GUI 连接、而编程人员指南则更深入地介绍了如何通过 DLPC900的命令集与 DLPC900连接。

     -我们可以添加一个小型风扇来提高 DMD 散热性能吗?

    我不确定您是否需要它、但这是热团队中的某个人要问的问题。 不过、我们在德州仪器的实验室中确实有一个散热器。 电路板在使用一些部件后会发热一点。

    我相信我们应该在接下来的一个月左右拥有 DLPC900 EVM 的机械阶跃文件。 请注意这一点。

    我们的大部分镜片在跑步过程中可享受90%的折扣、这需要3-5天。 我们看看如何使用空闲模式和待机模式来尝试和恢复50/50占空比。 您有何建议?

    让我和我的同事谈谈这个问题,因为我不记得哪一个是建议的选择。 不过、待机模式旨在在系统断电之前使用。  不过、第3.6.6节的说明建议在不照亮任何图形时尽可能频繁地使用空闲模式。

    请给我一两天的时间来回到你的话题, Rex。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、您好、

    我可以获得更多有关这方面的说明吗?

    我们的大部分镜片在跑步过程中可享受90%的折扣、这需要3-5天。 我们看看如何使用空闲模式和待机模式来尝试和恢复50/50占空比。 您有何建议?

    我再次阅读这篇文章是为了从我的同事那里得到意见,但我想确保我对他的顺从实际上是你在做什么。 "我们的大部分镜片在跑步过程中都有90%的折扣"是什么意思?

    您是否说在3-5天内有90%的时间没有显示任何内容? 还是 DMD 上90%的镜片关闭了、而图形数据会在3-5天内发送?

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我尝试发送下面一次,它被退回。 这是另一个尝试。。。

    问得好、这有点 复杂... 以下是更多详细信息...

    我们一次合成一个分子。 为此,我们每次或每周期增加一个分子。 一个总照射行程可能有200个周期。 每个周期从 初始曝光(光)开始、初始曝光使用 DMD 大约30秒。 然后添加一个分子、该分子必须耦合2-45分钟。 然后运行下一个周期。 同时运行多个版本、这使得预测 曝光间隔时间(何时需要 DMD)非常困难;可能会在1到45分钟之间变化。  
    DMD 通过 HDMI 作为我们的第二个监视器在视频模式下运行。 在曝光期间、我们会在曝光期间"显示"一个唯一的掩模(因每次曝光而异)。 然后、我们当前将屏幕(和 DMD)消隐为全黑、直到下一次曝光。 这使得镜片的占空比相当不均衡、也就是10/90、也就是10%和90%。 我们将研究在不进行曝光时、如何使用空闲模式而不是黑屏将此比率移至50/50。 随着时间的推移、这将使我们的比率平均接近50/50。
    我们是否可以在曝光之间使用空闲模式保持这么长时间? 待机模式看起来更好、但它要求~2分钟的最短持续时间、在某些情况下可能会干扰我们的过程计时。
    我们在这里的实际目标是 以更好的方式运行 DMD 并降低死镜率!
    非常感谢您的宝贵意见!
    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mechael:

    关于这个答案:

    -有没有办法通过 USB 或 I2C 端口上传我们的显示图像,我们使用2560 x 1600分辨率?

    您可以通过 USB 或 I2C 上传您自己的图形。 请参阅 此处链接的 DLPLCRC900DEVM 用户手册  此处链接的 DLPC900编程人员指南

    我知道这一点,但在印象中,图案尺寸是受限的。 我们的图像具有 2560 x 1600的分辨率、可生成大图像/图案、您是说通过 USB 可以实现此尺寸吗? 既然我们需要快速完成此操作、那么具有此文件大小的 USB 传输可能需要多长时间?

    谢谢!

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、

    我想我已经有足够的时间来消化这是如何工作的、但我还想提出一些其他问题。

    我已在 E2E 上向您发送了一个朋友请求、以便我们可以离线观看、并可能一起进行语音呼叫。 我认为这是确定后续步骤的最佳方式。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、您好、

    我要将该主题标记为已解决、但您可以在14天内重新打开该主题。

    根据我们一个月前的电话、我们讨论了通过 USB 或 I2C 上传图形对于您的应用程序来说可能过于缓慢、因此您的应用程序可能首选视频模式。

    我们还讨论了50/50的含义、以及我们如何使用镜像来避免像素/镜像卡滞。 我想道歉,说我错了50/50的原理。 我之前说过这样的东西:显示一个模式5个小时,然后再显示补数5个小时,可能不足以达到50/50。 这不是真的。 如果您知道所使用的模式、那么实际上您可以通过这样做来实现50/50占空比!

    除此之外、我们讨论了在曝光时间之间空闲模式可能最适合您的应用。 如果我们无法保证2分钟的非公开时间、则不应使用待机模式。 如果我们可以保证非曝光时间超过2分钟、则应使用待机模式。

    另请注意、在您不想为您的应用显示光罩的过程中、您应该关闭光源。 由于 DMD 是一款双稳态器件、因此当微镜处于"关闭"状态时、不应将照明源保持开启状态。 它有两种状态:关闭和打开。

    通过向 DMD 发送一条命令"将所有行设为关闭"、您仍将镜像设置为其两种状态之一。 如果占空比非常低、这可能会导致像素滞留。 从技术上讲、存在第三种"平坦状态"、即微镜不会接收到将其拉到一侧或另一侧(关闭/打开)的电偏置。 这个第三个状态就是待机模式的目标。 通过向微镜发送50/50占空比并训练它们、2分钟后的待机模式将使微镜的标称水平为平坦、允许您安全地关闭 DMD 系统的电源。

    此致、
    迈克尔·莱