主题中讨论的其他器件:DLP9000、 DLP670S、、 DLPC900
我们将寻找现有 DMD 的最新版本。 因此、我们在下面提供了硬件。
当我们运行 LightCrafter 时、系统提示电路板是 DLP670S 而非 DLP9000、如下所示。 并且电路板似乎已"连接"、但没有响应-无法启用视频模式并且不报告状态。
当我们尝试上传新固件(主器件和从器件)时、在对引导加载程序进行更新时、我们会收到以下错误...
我们卡住了、需要这个新的 DMD 来取代我们旧的9000系列2560x1600 DMD、不再可用!
非常感谢任何帮助!