主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、、 DLPA3005
您好、TI 专家
当我们升级8.3.0固件时、我们发现、当图形就绪信号设置为高电平时、左侧和右侧在投影内部模式时可能很容易脱离同步。 暂停时、左侧和右侧图形可能不来自同一图形。 无论是否启用图形就绪、都会发生此错误。 但当图形就绪信号设置为低电平时、它运行良好。 对于固件8.1、不存在此类例外情况。
环境:dlpc3479+dlpa3005+dlp4710lc+PM1。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
当我们升级8.3.0固件时、我们发现、当图形就绪信号设置为高电平时、左侧和右侧在投影内部模式时可能很容易脱离同步。 暂停时、左侧和右侧图形可能不来自同一图形。 无论是否启用图形就绪、都会发生此错误。 但当图形就绪信号设置为低电平时、它运行良好。 对于固件8.1、不存在此类例外情况。
环境:dlpc3479+dlpa3005+dlp4710lc+PM1。
谢谢
您好!
我想重申的是、暂停/步进按钮仅用于调试、不用于生产。 使用这些函数时会出现可视化痕迹、因此我们必须验证您是在常规"运行一次"或"持续运行"期间看到此问题。 如果您可以验证在使用"运行一次"或"持续运行"函数时问题是否仍然存在、请探测/观察两个控制器的触发信号1、触发信号2、patternready 以及 SEQ_SYNC 信号可以查看"运行一次"或"持续运行"期间是否存在异常。 我们无法在我们的硬件上重现此问题、这表明此问题可能与您的硬件配置相关、是影响您测试的所有电路板还是其中的一部分电路板? 目前、我们没有此固件版本的任何计划维护版本。
此致!
马克西姆