This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:8.3.0固件可能存在显示异常

Guru**** 1455700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479, DLPA3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1339188/dlpc3479-the-8-3-0-firmware-may-have-a-display-exception

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、、 DLPA3005

您好、TI 专家

当我们升级8.3.0固件时、我们发现、当图形就绪信号设置为高电平时、左侧和右侧在投影内部模式时可能很容易脱离同步。 暂停时、左侧和右侧图形可能不来自同一图形。 无论是否启用图形就绪、都会发生此错误。 但当图形就绪信号设置为低电平时、它运行良好。 对于固件8.1、不存在此类例外情况。


环境:dlpc3479+dlpa3005+dlp4710lc+PM1。

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。 您可以附加您的图形集配置、以便我们预先生成此问题吗?  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maximus

    我无法上传附件。 首先、我们创建两个8位图形集。 向第一个图案集中添加4个水平条纹,向第二个图案集中添加4个垂直条纹。  接下来、曝光时间系列设置为正常(如图所示);最后、点击"持续运行"和"暂停"、并验证是否存在投影异常。

    最好的,
    丛林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的支持、我尚未重现此问题。 您可以附加一段视频、说明您看到的内容以及显示两个控制器"不同步"的其他内容吗?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1 μ s)了 FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM1_i2c0x36_v8p3p0.img

    2)编程和加载模式

    3)运行

    但是

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 TI EVM 还是定制电路板? 我无法在我们的系统上重现此情况。 图像在正常运行时会是什么样的? 您是否可以设置相机以便在每个图案期间拍照? 我希望确保这在您只运行一次或连续运行时才会出现问题。 我们建议仅使用暂停/步进按钮进行调试、因为无法保证使用这些按钮时的行为。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍需要有关此问题的帮助? 现在、我将关闭 TT、请随时回复以重新打开 TT。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们开发了自己的板。 在某些电路板上未发现此现象。 如果对8.1固件进行编程、8.3固件有异常的电路板将不会出现此问题。 我们无法找到根本原因。

    最好的,
    丛林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为此问题的电路板比例是多少? 您是否能够确认仅在使用 GUI 中的"PAUSE/STEP"按钮时才会出现此问题、或者是否在连续运行期间也会出现此问题? 我在前面提到过、但确认这一点的最佳方法是设置一个能够捕捉每个图形的摄像头。 由于您只在部分电路板上看到此类信息、您是否使用 TI 参考设计退步并验证了您的设计?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    点击"运行一次"或"持续运行"时、左右屏幕之间的差异过大。 因此、我们执行了暂停和分步分析观察。 使用相机抓持的问题也是一样的。 什么可能导致左帧和右帧不同步? 如果这是一个单独的问题、为什么8.1.0固件不会出现这种情况?

    谢谢。

    丛林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是只有一个电路板、还是多个电路板有这个问题? 有多大比例的电路板有此问题?

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在3 ~ 4电路板上发现了类似的问题、并未继续测试所有电路板。 我们计划暂停固件升级。 我们将等待 TI 发布后续版本来验证这种现象。

    谢谢。

    丛林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想重申的是、暂停/步进按钮仅用于调试、不用于生产。 使用这些函数时会出现可视化痕迹、因此我们必须验证您是在常规"运行一次"或"持续运行"期间看到此问题。 如果您可以验证在使用"运行一次"或"持续运行"函数时问题是否仍然存在、请探测/观察两个控制器的触发信号1、触发信号2、patternready 以及 SEQ_SYNC 信号可以查看"运行一次"或"持续运行"期间是否存在异常。 我们无法在我们的硬件上重现此问题、这表明此问题可能与您的硬件配置相关、是影响您测试的所有电路板还是其中的一部分电路板? 目前、我们没有此固件版本的任何计划维护版本。  

    此致!

    马克西姆