This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在对小型投影仪设计进行可行性研究。
我已购买评估板 DLPDLCR2000EVM 并检查其设计以及编号为 TIDA-01473的参考设计。
现在我的问题是:
-在哪里可以找到 DLPC2607和 DLP1000之间连接的参考或示例原理图?
TIDA-01473中包含的原理图仅涉及 DMD 的连接器、而不是连接到 DLP2000的柔性电缆内部的布线。
根据信号名称来对它们进行描述并不简单、而且、我目视找到的闪存 W25X40CL 就在 DLP2000的背面、
DLPC2607文档中也不会对此进行介绍或提及。
提前感谢您!
您好、用户:
欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!
DLPDLCR2000EVM 的电源管理 IC 是 PAD1000、也 称为 DLPA1000。 原理图 TIDA-01473 在第2页说明了 PMIC 连接。
柔性电缆内部的布线在" DMD 柔性电缆连接器"中标记为引脚1至52、对应于电缆中的导线顺序。
EVM 上的闪存 IC W25X40CL 在功能上与原理图上的 W25Q16DW 相同。 W25Q16DW 已停产、因此我们找到了替代产品。 原理图将会更新。
此致!
麦克斯因
尊敬的 Maxine:
感谢您的及时响应。
遗憾的是、您提到的闪存是 EVM 电路板上的"U3"、但我看到的是 位于 DLP2000的背面、靠近扁平电缆的另一端。
扁平电缆的信号如何与 DLP2000连接?
我想知道连接
提供平稳的过渡;
而不是在扁平电缆和 DLPC2607/DLPA1000之间。
如果以上信息是光学引擎供应商的范围、您能否说明 DLP2000和 DLPC2607/DLPA1000之间的连接?
有关 EVM 的信息非常有用、但仅展示 DLPC2607/DLPA1000侧。 另一端 DLP2000的连接尚未找到。
您好!
DLPA1000和 DMD 之间的信号为 Vbias、Vreset 和 Voffset。 PMIC 还控制光学引擎 LED 的 Vled。 Vbias、Vrst 和 Vofs 分别是柔性电缆上的引脚32、40和29。
柔性电缆上的其他信号、例如 DMD 数据、源自 DLPC2607控制器。
我们不开发 EVM 的光学引擎、 光学引擎 直接安装在随附的大型柔性电缆上、不得改动。
此致!
麦克斯因
您好!
是的、我在数据表上找到了您提到的信息、但有些要点仍不清楚。
如下表所示、并非所有信号都具有可比性。
< > | < > |
DMD_D0 | 数据(0) |
DMD_D1 | 数据(1) |
DMD_D2 | 数据(2) |
DMD_D3 | 数据(3) |
DMD_D4 | 数据(4) |
DMD_D5 | 数据(5) |
DMD_D6 | 数据(6) |
DMD_D7 | 数据(7) |
DMD_D8 | 数据(8) |
DMD_D9 | 数据(9) |
DMD_D10 | 数据(10) |
DMD_D11 | 数据(11) |
DMD_D12 | |
DMD_D13 | |
DMD_D14 | |
DMD_DCLK | DCLK |
DMD_LOADB | |
DMD_SCTRL | SCTRL |
DMD_TRC | |
DMD_DAD_BUS | DRC_BUS |
DMD_DAD_STRB | DRC_STROBE |
DMD_DAD_OEZ | DRC_OEZ |
DMD_SAC_BUS | SAC_BUS |
DMD_SAC_CLK | |
扫描测试 |
以下信号是否仍"未连接"?
DMD_D12、DMD_D13、DMD_D14、DMD_LOADB、DMD_TRC、 DMD_SAC_CLK
扫描测试
我只是对这种连接表示怀疑、因为"DMD_SAC_CLK"似乎是 DMD_SAC_BUS 的时钟源、但这没有连接。
为什么 DLP2000可以 在没有这个时钟信号的情况下工作是不可理解的。
我还随附了一张有关 DLP2000旁边闪存的照片。 您可以看到一个 IC、上面附加了二维码。
真的是对的,这个 IC 是"不必要的",我 可以省略 它为我的产品?
您好!
DLPC2607控制器具有 比此 EVM 所需的更广泛的功能。 从控制器输出但 在 EVM 设计中未使用的信号为:
- DMD_D12、DMD_D13、DMD_D14
- DMD_TRC
- DMD_SAC_CLK - DMD_SAC_BUS 由 DCLK 而不是 SAC_CLK 计时
- SCAN_TEST
但是、DMD_LOADB 对于该 设计至关重要。 相应的信号具有相同的名称 LOADB。
此外、您在图中提到的 IC 是 闪存 IC。 此设计由我们的光学引擎制造商提供、因此很遗憾、我们无法为您提供有关特定设计的任何反馈。 希望我能回答您的问题。 如果我还能提供帮助、请告诉我。
此致!
麦克斯因
非常非常感谢。 非常好、这是我真正需要的信息。
我很高兴能为您提供帮助。 如果您有任何其他问题、请不要犹豫、开始下一个新主题。