This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:与 DLPC2607连接

Guru**** 1111800 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA1000, TIDA-01473, DLPDLCR2000EVM, DLPC2607, DLP2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1343851/dlp2000-connection-with-dlpc2607

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:TIDA-01473DLPDLCR2000EVMDLPC2607、DLPA1000

您好!

我正在对小型投影仪设计进行可行性研究。

我已购买评估板 DLPDLCR2000EVM 并检查其设计以及编号为 TIDA-01473的参考设计。

现在我的问题是:

 -在哪里可以找到 DLPC2607和 DLP1000之间连接的参考或示例原理图?

 TIDA-01473中包含的原理图仅涉及 DMD 的连接器、而不是连接到 DLP2000的柔性电缆内部的布线。

 根据信号名称来对它们进行描述并不简单、而且、我目视找到的闪存 W25X40CL 就在 DLP2000的背面、

DLPC2607文档中也不会对此进行介绍或提及。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2607有以下信号、而2000没有:

    DMD_SAC_CLK

    2000具有、而2607没有:

    扫描测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    DLPDLCR2000EVM 的电源管理 IC 是 PAD1000、也 称为 DLPA1000。 原理图 TIDA-01473 在第2页说明了 PMIC 连接。

    柔性电缆内部的布线在" DMD 柔性电缆连接器"中标记为引脚1至52、对应于电缆中的导线顺序。

    EVM 上的闪存 IC W25X40CL  在功能上与原理图上的 W25Q16DW 相同。  W25Q16DW 已停产、因此我们找到了替代产品。 原理图将会更新。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    感谢您的及时响应。

    遗憾的是、您提到的闪存是 EVM 电路板上的"U3"、但我看到的是 位于 DLP2000的背面、靠近扁平电缆的另一端。

    扁平电缆的信号如何与 DLP2000连接?

    我想知道连接

    提供平稳的过渡;

    而不是在扁平电缆和 DLPC2607/DLPA1000之间。

    如果以上信息是光学引擎供应商的范围、您能否说明 DLP2000和 DLPC2607/DLPA1000之间的连接?

    有关 EVM 的信息非常有用、但仅展示 DLPC2607/DLPA1000侧。 另一端 DLP2000的连接尚未找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DLPA1000和 DMD 之间的信号为 Vbias、Vreset 和 Voffset。 PMIC 还控制光学引擎 LED 的 Vled。  Vbias、Vrst 和 Vofs 分别是柔性电缆上的引脚32、40和29。  

    柔性电缆上的其他信号、例如 DMD 数据、源自 DLPC2607控制器。

    我们不开发 EVM 的光学引擎、  光学引擎 直接安装在随附的大型柔性电缆上、不得改动。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我在数据表上找到了您提到的信息、但有些要点仍不清楚。

    如下表所示、并非所有信号都具有可比性。

    < > < >
    DMD_D0 数据(0)
    DMD_D1 数据(1)
    DMD_D2 数据(2)
    DMD_D3 数据(3)
    DMD_D4 数据(4)
    DMD_D5 数据(5)
    DMD_D6 数据(6)
    DMD_D7 数据(7)
    DMD_D8 数据(8)
    DMD_D9 数据(9)
    DMD_D10 数据(10)
    DMD_D11 数据(11)
    DMD_D12
    DMD_D13
    DMD_D14
    DMD_DCLK DCLK
    DMD_LOADB
    DMD_SCTRL SCTRL
    DMD_TRC
    DMD_DAD_BUS DRC_BUS
    DMD_DAD_STRB DRC_STROBE
    DMD_DAD_OEZ DRC_OEZ
    DMD_SAC_BUS SAC_BUS
    DMD_SAC_CLK
    扫描测试

    以下信号是否仍"未连接"?

    DMD_D12、DMD_D13、DMD_D14、DMD_LOADB、DMD_TRC、 DMD_SAC_CLK

    扫描测试

    我只是对这种连接表示怀疑、因为"DMD_SAC_CLK"似乎是 DMD_SAC_BUS 的时钟源、但这没有连接。

    为什么 DLP2000可以 在没有这个时钟信号的情况下工作是不可理解的。

    我还随附了一张有关 DLP2000旁边闪存的照片。 您可以看到一个 IC、上面附加了二维码。

    真的是对的,这个 IC 是"不必要的",我 可以省略 它为我的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DLPC2607控制器具有 比此 EVM 所需的更广泛的功能。 从控制器输出但 在 EVM 设计中未使用的信号为:

    - DMD_D12、DMD_D13、DMD_D14

    - DMD_TRC

    - DMD_SAC_CLK - DMD_SAC_BUS 由 DCLK 而不是 SAC_CLK 计时

    - SCAN_TEST

    但是、DMD_LOADB 对于该 设计至关重要。 相应的信号具有相同的名称 LOADB。

    此外、您在图中提到的 IC 是 闪存 IC。 此设计由我们的光学引擎制造商提供、因此很遗憾、我们无法为您提供有关特定设计的任何反馈。 希望我能回答您的问题。 如果我还能提供帮助、请告诉我。

    此致!

    麦克斯因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常非常感谢。 非常好、这是我真正需要的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴能为您提供帮助。 如果您有任何其他问题、请不要犹豫、开始下一个新主题。