This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3310EVM:通电时没有启动界面、并且不确定 EVM 是否为##39;Trule'GUI 检测到

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLP4710EVM-LC, DLPDLC-GUI, DLPC3437
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1337104/dlpdlcr3310evm-no-splash-screen-when-powered-and-not-sure-if-evm-is-being-truly-detected-by-gui

器件型号:DLPDLCR3310EVM
主题中讨论的其他器件: DLP4710EVM-LCDLPDLC-GUIDLPC3437、DLPA3000

嗨、大家好  

过去一周、我一直在对  DLPDLCR3310EVM 进行故障排除、因为我没有看到任何类型的启动界面、并且我不确定按照 GUI 上列出的说明操作时 GUI 是否检测到了启动屏幕(请参阅下面的屏幕截图)

我已经完成了以下故障排除

  • 遵循 GUI 中所述的两个指令集以及数据表中的快速入门流程
  • 已验证在将 SW2切换到 ON 位置后 PROJ_ON_LED (D5)是否亮起  
  • 通过连接各种微控制器并验证在我的设备管理器中是否检测到了这些数据线、验证了 mini-USB 电缆是否具有两条数据线
  • 已确保所有带状电缆均已正确安装在透视电缆外壳中

此时、我不确定我还能排除/验证哪些问题来帮助我解决我遇到的问题、但如果对此事有任何意见、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    您能否回答以下问题、以便我对问题有更好的了解。  

    1.  

    是否对系统进行了任何硬件修改或软件修改?

    2.

    您能否检查绿色 LED D6和 D7是否都亮起、D8和 D9是否都应在电路板顶部熄灭?

    3.

    从您的 GUI 图片来看、连接似乎不正确、在连接生成并填写的所有信息时、您应该会看到以下内容。 您看到这不正确吗?  发送任何命令或按"获取"可以执行什么操作吗?

    4.

    您能否转至器件管理器并检查是否存在任何类似问题、此时您在其他器件下看到旁边带有 ERROR 信号的 DLPLCR3310EVM-G1?

    如果无法识别设备、您可能需要更新驱动程序以获得正确的连接。 查看您是否有名为 Cypress Update Manager 的程序、并了解您是否可以修复以下问题:

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex!

    我对您的问题的回答如下:

    1) 1)是否对系统进行了任何硬件修改或软件修改?

    •  在软件方面、没有进行任何更改
    • 在硬件方面、我取出评估板以确保所有带状电缆多次正确就位并获得相同的结果

    2) 2)您能否检查绿色 LED D6和 D7是否都亮起、D8和 D9是否都应在电路板顶部熄灭?

    • 当我仅插入直流插孔并使 SW2开关处于关闭位置时、没有任何 LED 亮起
    • 将 SW2开关切换到 ON 后、D7、D8、D9立即打开、D6在以下位置后很快打开

    3) 3) 从 GUI 图片看、连接似乎不正确、当连接生成并填写的所有信息时、您应该会看到以下内容。 您看到这不正确吗? 发送任何命令或按"获取"可以执行什么操作吗?

    • 每当我按下 GUI 上的"Get"按钮时、所有字段值都不会改变

           

    4) 4) 您可以转至器件管理器并检查是否存在任何类似这样的问题、此时您在其他器件下看到旁边带有 ERROR 信号的 DLPLCR3310EVM-G1?

    • 实际上…… 直到现在、我才第一次查看我的器件管理器、发现电路板甚至连弹出都没有

    4.1)如果无法识别设备,则可能需要更新驱动程序以获得正确的连接。 查看您是否有名为 Cypress Update Manager 的程序、并了解您是否可以修复以下问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:

    抱歉、让我澄清一些调试步骤。  

    对于顶部电路板上的 LED、当您打开 SW2时、您将看到 D7、D8、D9打开、然后 D6、D8和 D9将关闭、仅留下 D6和 D7、您是否看到了这种行为?

    另外、如果您在设备管理器的端口中没有看到任何错误、这可能没问题、这意味着驱动程序已正确安装、否则设备将无法识别。  

    如果您访问蓝牙和设备页面、应该会看到以下内容:

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当我将 SW2从 OFF 切换到 ON 时、我看到 LED D7、D8和 D9同时打开、然后 D6 LED 打开

    评估板还弹出了我的蓝牙器件列表、如下面的屏幕截图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:

    请给我们的团队一些时间来进一步了解这一点、我们将在下周与您联系  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:

    您能否尝试重新刷写固件、可能是 EVM 上的现有固件存在一些问题。

    现有 DLP Lightcrafter Display GUI 编程功能无法正常工作、因此我们建议您使用备用 GUI 执行以下步骤:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1170082/faq-dlpc3430-corrupted-flash-debug

    请记住步骤2、将投影仪打开开关保持在"OFF"位置。  

    还要记住步骤3a、选择 dlp4710evm-lc、因为 dlpdlcr3310evm 也是双路控制器。  

    请尝试此固件版本应为7.1.2。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alex、最后有一条最新消息。

    根据指示,我已经:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:

    感谢您的反馈。 将必须与团队确认是否有其他可选的调试步骤要执行。 什么时候购买了此3310 EVM?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    自购买以来已有大约~6个月  

    由于我目前的工作量,我在过去一周只能有时间对 Lighcrafter 进行调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:

    感谢您提供的信息。 团队将进一步研究该问题。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:

    很抱歉延迟了响应、但我在内部讨论过、并得到了以下调试建议。

    我的建议是在整个通信路径中检查电源轨和信号、以确保所有芯片均已上电、并查看是否正在进行任何通信。

    存在这些状态 LED、但这些 LED 仅表示某些电源轨是否处于运行状态、而不表示特定芯片是否正常工作。  

    请参阅此处的设计文档、您可以在其中找到两块显示板(EVM 顶部电路板、带有 LED 电缆、从顶部伸出的 DMD 电缆)的原理图和装配图 以及包含电源开关、风扇电缆和电源输入的 EVM 底板的系统板。  

    作为起点、我会查看突出显示的以下内容:

    1. PROJ_ON 信号、该信号传输到 DLPA3000和双路 DLPC3437控制器。  
    2. 检查从前端到 FPGA 的 I2C 或 SPI 通信查看您是否在这些线路上以及 FPGA 和双 DLPC3437控制器之间看到任何活动。  
    3. 检查 DLPA3000的 VIN 以及 DLPA3000的1.1V 和1.8V 输出。 然后检查进入双 DLPC3437的1.8V 和1.1V 电压。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉响应延迟、但在与我的管理层交谈后、我们决定再购买一台投影仪;这台投影仪目前可以正常工作、并决定从这台投影仪开始前进。

    但我非常感谢您在整个过程中为我提供的帮助!