主题中讨论的其他器件: DLP4710EVM-LC、 DLPDLC-GUI、 DLPC3437、DLPA3000
嗨、大家好
过去一周、我一直在对 DLPDLCR3310EVM 进行故障排除、因为我没有看到任何类型的启动界面、并且我不确定按照 GUI 上列出的说明操作时 GUI 是否检测到了启动屏幕(请参阅下面的屏幕截图)
我已经完成了以下故障排除
- 遵循 GUI 中所述的两个指令集以及数据表中的快速入门流程
- 已验证在将 SW2切换到 ON 位置后 PROJ_ON_LED (D5)是否亮起
- 通过连接各种微控制器并验证在我的设备管理器中是否检测到了这些数据线、验证了 mini-USB 电缆是否具有两条数据线
- 已确保所有带状电缆均已正确安装在透视电缆外壳中
此时、我不确定我还能排除/验证哪些问题来帮助我解决我遇到的问题、但如果对此事有任何意见、我将不胜感激。