This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR90EVM:同时使用 DLPLCR90EVM 和 DLPLCRC900DEVM 时出现问题。 参考编号190185编号190188

Guru**** 1185630 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR90EVM, DLPLCRC900DEVM, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1345707/dlplcr90evm-having-issues-while-using-dlplcr90evm-and-dlplcrc900devm-together-ref-190185-190188

器件型号:DLPLCR90EVM
主题中讨论的其他器件: DLPLCRC900DEVMDLPC900

团队好、我们的一位客户从我们那里购买了 DLPLCR90EVM 和 DLPLCRC900DEVM、并声称它们不能正常工作。 在他们确认这些部件有缺陷之前、他们希望进行故障排除。 他们的解释如下,

 ----------------

 我订购了两件事、一件是 DMD DLPLCR90EVM、另一件是评估板 DLPLCRC900DEVM。 两者都使用柔性电缆进行连接、但当我连接时、根据用户指南、DMD 应亮起。 这不会发生。 但是、我看到评估板 D5、D11 D12亮起、D7进行切换、但 D9没有。 我上次没注意到这一点。 我将附加评估板 DMD 的视频和图片、但即使连接未亮起、也是如此。 我不敢连接它们、因为我认为这可能会损坏 EVM。

----------------

您能建议我们如何解决此问题吗?

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20240328_5F00_102548.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、您好!

    辅助控制器未正确启动。  主控制器检测信号开始运行、但辅助控制器的检测信号与您所注意的不同。

    我建议根据双 DLPC900 EVM 指南[DLP102B]第57页上的以下说明来安装 BOOThold 跳线、从而对固件进行重新编程:

    注意:使用此过程时、无需附加 DMD。  出现两次心跳信号后、应该能够安全地连接 DMD 板、而不会出现任何问题。  我建议在 默认情况下使用 C:\Texas Instruments-DLP\DLPR900PROM–6.2.0\DLPR900PROM–6.2.0\DLPR900PROM–6.2.0\DLPR900PROM–9000-v6.2.0中的 OOB 固件映像(主要和次要)。

    警告: 在通电时不要处理主板、尤其是控制器主板。

    如果这起作用、请告诉我们。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、您好!

    请在尝试固件更新过程之前阅读以下内容:

    我的同事注意到您的图片中有我漏掉的内容:

    您将辅助控制器保持在复位状态、因此它永远不会启动。  请移除跳线、并查看两个控制器是否均已启动(即是否有检测信号)。  如果是、则尝试连接 DMD 板、它应该可以工作。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户试过这个。 "请移除跳线、查看两个控制器是否均启动(即是否有检测信号)。  如果是、那么尝试连接 DMD 板、它应该工作。" 并声称发生了以下情况。  

    评估板工作正常、接好 DMD 后电源附近发生短路、可以看到烟雾。 之后、我断开 DMD 连接并重试。 EVM 工作正常。 请参阅随附的图片和视频以供参考。  

     e2e.ti.com/.../VID_5F00_20240405_5F00_160428.mp4

    请告知。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、您好!

    听起来 DMD (或 DMD 板)有问题。  通常是 DMD。

    他们是何时购买此 EVM 的?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    这是在2024年2月29日购买的。  

    直流: 2201

    LC: 2007365SVT  

    如果您需要更多信息、请告诉我。  

    此致、

    乌斯曼·尼亚齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我明天检查一下后续步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、您好!

    我已经向您发送了一个朋友请求、以便我可以离线介绍一些内容。

    我还发送了一封邮件、要求提供更多信息。

    菲齐克斯