主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC、 DLP2010、 DLPDLCR230NPEVM
我正在 使用 DLPLCR4500EVM、但它不符合我要求的规格。
如果您有类似的型号、您能否向我提供型号?
我们需要能够在不同的时间将硬件触发器发送到两个不同的设备。
DLPLCR4500EVM 更小。
投影尺寸小于 DLPLCR4500EVM。
所有控制都可以通过 python 来完成。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在 使用 DLPLCR4500EVM、但它不符合我要求的规格。
如果您有类似的型号、您能否向我提供型号?
我们需要能够在不同的时间将硬件触发器发送到两个不同的设备。
DLPLCR4500EVM 更小。
投影尺寸小于 DLPLCR4500EVM。
所有控制都可以通过 python 来完成。
您好、用户:
欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。
您的目标应用是什么?
如果您在寻找尺寸更小的产品、可以查看 DLP3010EVM-LC。
https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC
我们还提供 DLP2010、但是 TI EVM 本身已停产、但仍支持该芯片组。 有些外部制造商销售的 EVM 如下所示:
https://www.ekbtechnologies.com/e-store/dlp-lightcrafter-e2010-lc
此致、
亚历克斯·陈
您好、用户:
我们仅使用 Raspberry Pi 4 B 型验证了测试和设置。
使用 DLPLCR230NPEVM、您可以下载 python API、并应获得用于显示哪些内容以及如何更改它的命令和控制。
如需更多信息、请参阅随附的用户指南、但有些信息已过时、我们正在更新用户指南。 如果您有任何技术问题、请创建新的 E2E 票证。
https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu103
此致、
亚历克斯·陈