This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:根据我所需的规格、请推荐其他模型。

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM, DLP3010EVM-LC, DLP2010, DLPDLCR230NPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1346622/dlplcr4500evm-please-suggest-other-models-for-my-required-specifications

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LCDLP2010DLPDLCR230NPEVM

我正在 使用 DLPLCR4500EVM、但它不符合我要求的规格。
如果您有类似的型号、您能否向我提供型号?

我们需要能够在不同的时间将硬件触发器发送到两个不同的设备。
DLPLCR4500EVM 更小。
投影尺寸小于 DLPLCR4500EVM。
所有控制都可以通过 python 来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    您的目标应用是什么?

    如果您在寻找尺寸更小的产品、可以查看 DLP3010EVM-LC。

    https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC

    我们还提供 DLP2010、但是 TI EVM 本身已停产、但仍支持该芯片组。 有些外部制造商销售的 EVM 如下所示:

    https://www.ekbtechnologies.com/e-store/dlp-lightcrafter-e2010-lc

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我的应用是边缘投影轮廓。
    您建议的 DLP2010大小似乎正好适合我的目标。
    但我无法找到在我的国家(日本)购买 DLP2010的方法。
    另一方面、我可以 通过 mouser 购买 DLPDLCR230NPEVM。
    此模型需要 Raspberry Pi、但无法通过 GPIO 从 Linux PC 切换图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再告诉我...
    如果我在 Raspberry Pi 上运行 DLPDLCR230NPEVM、是否有推荐的 Raspberry Pi 版本?
    最新的 Raspberry Pi 是5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们仅使用 Raspberry Pi 4 B 型验证了测试和设置。  

    使用 DLPLCR230NPEVM、您可以下载 python API、并应获得用于显示哪些内容以及如何更改它的命令和控制。  

    如需更多信息、请参阅随附的用户指南、但有些信息已过时、我们正在更新用户指南。 如果您有任何技术问题、请创建新的 E2E 票证。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu103

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    令我松的是、DLPDLCR230NPEVM 似乎是 Python 可控制的。
    我会购买并试用它。
    如果我不明白、我会提出一个新的问题。

    此致、
    三和小技巧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    很乐意提供帮助并解决问题。 我将关闭此请求单、感谢您的观看。  

    此致、

    亚历克斯·陈