主题中讨论的其他器件:DLP3021-Q1
我的公司在大约1周前购买了5套 DLP3039-Q1 EVM 并收到了它们。
但有1组设置表明 DMD 无法通过 DLPC120程序控制显示测试图形、也无法读取/设置 RGB LED PWM 值。
甚至 HDMI 在视频是相同的条件。
我认为这个 PCBA 可能有一些问题。 我要替换此 EVM 集。
我的公司退回了出现故障的 EVM、TI 向我的公司重新发送了1个新的 EVM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的公司在大约1周前购买了5套 DLP3039-Q1 EVM 并收到了它们。
但有1组设置表明 DMD 无法通过 DLPC120程序控制显示测试图形、也无法读取/设置 RGB LED PWM 值。
甚至 HDMI 在视频是相同的条件。
我认为这个 PCBA 可能有一些问题。 我要替换此 EVM 集。
我的公司退回了出现故障的 EVM、TI 向我的公司重新发送了1个新的 EVM。
您好 Allen:
欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。
很遗憾听到您在使用其中一个 EVM 时遇到困难。 在启动返回之前、我们可以尝试调试问题吗?
使用一个问题 EVM、您是否能够连接 DLPC120 Automotive Control Program 并查看如下图所示的系统信息?
您在此窗口中看到任何错误吗?
当您尝试显示测试图形或读取/设置 RGB LED PWM 值时、您是否在 DLPC120 Automotive Control Program 的底部得到任何错误、如下图所示:
您是否可以确认所有接线和电缆均已牢固连接,并确保 DMD 已牢固地连接至插座。 有时我看到 DMD 未完全固定在插座上、这会导致连接问题、并且系统中没有显示。
此致、
亚历克斯·陈