This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DLP3030Q1 EVM 无法运行

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3021-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1348197/dlpc120-q1-dlp3030q1-evm-failed-to-operate

器件型号:DLPC120-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP3021-Q1

我的公司在大约1周前购买了5套 DLP3039-Q1 EVM 并收到了它们。

但有1组设置表明 DMD 无法通过 DLPC120程序控制显示测试图形、也无法读取/设置 RGB LED PWM 值。

甚至 HDMI 在视频是相同的条件。

我认为这个 PCBA 可能有一些问题。 我要替换此 EVM 集。

我的公司退回了出现故障的 EVM、TI 向我的公司重新发送了1个新的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    很遗憾听到您在使用其中一个 EVM 时遇到困难。 在启动返回之前、我们可以尝试调试问题吗?

    使用一个问题 EVM、您是否能够连接 DLPC120 Automotive Control Program 并查看如下图所示的系统信息?

    您在此窗口中看到任何错误吗?

    当您尝试显示测试图形或读取/设置 RGB LED PWM 值时、您是否在 DLPC120 Automotive Control Program 的底部得到任何错误、如下图所示:

    您是否可以确认所有接线和电缆均已牢固连接,并确保 DMD 已牢固地连接至插座。 有时我看到 DMD 未完全固定在插座上、这会导致连接问题、并且系统中没有显示。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道如何上传 pciture 文件,你能教我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    您可以使用"插入"按钮、然后单击"图像"上传图像。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我插入"文件:///D:/CRBG/D30 %20engin%20+DLP3021-Q1_HDMI%20in/Picture/1.JPG"。

    但页面显示"文件或 URL 不允许插入。"。

    `s 的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    我们将通过电子邮件进行沟通、因此我将关闭这个 TT。  

    此致、

    亚历克斯·陈