主题中讨论的其他器件:DLPC900、 DLPLCR65EVM、DLPLCRC900EVM
我尝试按照有关在 Lightcrafter 软件上设置 DMD 和评估板的说明进行操作。 我有一个问题,在操作模式下,我不能让视频模式在动态模式,因为软件恢复到视频模式。 在左侧的状态菜单上、我可以看到正在运行的视频被勾选、但我不知道为什么、或者如何停止、因为我不相信我已经启动了这个。 非常感谢您提供的任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试按照有关在 Lightcrafter 软件上设置 DMD 和评估板的说明进行操作。 我有一个问题,在操作模式下,我不能让视频模式在动态模式,因为软件恢复到视频模式。 在左侧的状态菜单上、我可以看到正在运行的视频被勾选、但我不知道为什么、或者如何停止、因为我不相信我已经启动了这个。 非常感谢您提供的任何帮助。
大家好、 Graeme Scott、
我可以得到 DLPC900 GUI 的屏幕截图、以便我可以查看状态标志吗?
我也可以获得以下信息吗?
您正在使用哪个固件版本? 是否是每个 DLPC900 EVM 随附的*_oob.img 文件? 什么是固件标签?
在继续之前、请告知我以下情况。
谢谢!
迈克尔·莱
Michael、您好!
非常感谢您的快速回复。 仔细查看您的问题、提示我再次检查状态标志、我发现控制器/ DMD 已勾选"不兼容"。 查看我的元件列表、我认为情况不应该是这样、因为我将 DLPLCRC900EVM 与 DLPLCR65EVM 配合使用。 电路板上的 DMD 似乎具有 DLP6500FYE 的器件型号、我原本以为它是 DLP6500FYE。 这会是问题吗? 我想先检查一下、如果没有、我会继续回答您以上的其他问题。
非常感谢、
格雷梅
您好, Graeme Fisher
您可以给我们发送两根柔性电缆的图片吗? Amphenol 7840-001是我们目前使用的电缆。 我很高兴听到这只是一个小问题、您能够快速解决这个问题!
此致、
迈克尔·莱