This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500UV:使用405nm 激光光时、衍射阶的能量分布不正确

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500UV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1335243/dlp9500uv-the-energy-distribution-of-diffraction-orders-is-not-correct-using-405nm-laser-light

器件型号:DLP9500UV

您好、TI!

让我简要地解释一下这个问题。 通常、当 DLP9500UV 工作在405nm 激光光源下时、大多数能量以衍射顺序捕获。 但是、我有一个 DLP9500UV 芯片。 它的衍射阶数具有几乎相同的能量。 我使用下面的原理图来说明这一问题的现象。

当然、我使用相同的光学系统和电子器件测试了性能良好的 DLP9500UV 和"不良"DLP9500UV、以便它能够消除其他因素的影响。 我在下面的文件"testing report.pdf"中描述了实验结果。 请检查一下。

e2e.ti.com/.../testing-report.pdf

我看应用手册 DLPA60A-UVA 中使用 TI DLP@技术的系统设计注意事项。 这表明、倾斜角变化11°- 13° 将导致衍射阶的不同能量分布。 如果我们参考本应用手册、我在第一和第二段中描述的上述衍射问题可能不是问题。

但是、我已购买12个以上的 DLP9500UV (通过设计工作室 ViALUX 间接购买)。 只有一个 DLP9500UV 存在衍射问题。  如果 倾斜角变化11°- 13°是正常规格、则不仅仅一个 DLP9500UV 存在衍射问题。 从我的角度来看、规格只能是规格。 对于产品和生产,我们应该注重产品质量。 12个 DLP9500UV 中只有一个出现了衍射问题。 可以看出这颗 DMD 芯片不能提供很高的标准的产品质量 我建议 TI 处理我的 RMA 请求。

提前感谢您的支持。

此致、

胡永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongkang、您好!

    随着时间的推移、产量会有所不同。  在405nm 的波长下、DMD 可以显示您提到的各种衍射图形。  很可能您从特定运行中获得一个组、而从另一个组中获得一个组、但 所有 DMD 都在 规格范围内。

    我了解我在撰写您所指的应用手册后所受到的影响。  该应用手册具体介绍了您所参考的案例和建议的解决方案。 由于这不是一个超出规格的 DMD 替换 DMD 并不是一个解决方案、因为即使我们要替换 DMD、也不能保证替换 DMD 会表现出您想要的特性。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    感谢您的答复。

    我不同意您关于 衍射图形的能力。  我清楚地描述了我的测试台。 我们使用相同的光学器件、电子产品、软件和图像数据测试不同的 DLP9500UV。  唯一的变量 是 DLP9500UV。 另一方面、我们测试 12件 DLP9500UV 和 只有一个 DLP9500UV 具有不同的衍射模式。 也就是说、只有这一点 "只有一个"  DLP9500UV 不能获得最大能量衍射顺序。 因此、您无需参考"各种衍射图形"。  

    我们测试了12个 DLP9500UV、其中11个具有最大能量衍射顺序。 它表明 标准的质量 DLP9500UV shoud 具有 最大衍射顺序。  如您所知、DLP9500UV 的成本非常高、如果 DLP9500UV 性能不佳、会导致很大的损耗。

    我想分享我的建议。 我仍然认为该规格只是该规格。 我们应该专注于 生产和标准质量。 整体速度不是很稳定。 我认为这对我们来说是一个很大的风险、因为最大衍射阶对我们来说非常重要。  

    此致、

    胡永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongkang,

    Fizix 意外地在最后几天病假。  很抱歉响应延迟。  Fizix 的原始响应是正确的,来自微镜的倾斜角可以在11到13度之间变化,无法更严格地控制。  光学系统必须能够通过校准方法处理这种变化、或者捕获更广范围的衍射阶数。   

    您在12个单元中的1个单元上测得的值是正常的、这是必须预料到的、并且会在其他单元上再次出现。   

    这是可以理解的、这是更高的成本、可能是您需要的问题。   可以通过光学技术来校正后视镜倾斜差异、如果您计划进行量产、则应考虑这些技术。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您的支持。  

    对于我的应用、我只需要最大衍射阶数。 因此我无法捕获更广范围的衍射阶数。  

    我想你说的是 假说。 但我正在讨论的是资格率或产量(11/12)十一年)。

    您对12个单元中的1个单元进行的测量是正常的,必须预料到,在其他单元上会再次发生。   [/报价]

    我认为在不产生偏差的情况下、很难纠正后视镜倾斜变化。 您是否拥有适合我的应用的详细解决方案?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您的用例非常具体。  系统中需要的 NA 是多少。

    您是打算在准直空间中操作、还是最终计划对目标表面上的 DMD 表面进行 rem 成像。

    405nm 的订单应足够接近、以收集四个最亮的订单:您计划重新映像 DMD。  如果你没有,那么就没有简单的可行的方法来移动发生器到一个阶。  可以通过稍微调整入射角来完成一些调整、但这确实需要偏移光学器件。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    我将 DMD 不仅用作投影仪、还用作空间光调制器。 我在准直空间中工作。

    我知道它可以通过调整入射角来改变衍射阶的能量分布。 但是、它会引入光学畸变。 我做高精度激光加工。 这种光学偏差是不可接受的。

    谢谢你。

    蒂姆·胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    Fizix 的假期将到下周。  他是这一主题的主要专家,因此我要等待他作出进一步的答复。   请稍候。

    谢谢。
    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您对您的用例提供反馈。  我理解这一点,但我不知道如何应对这一挑战。  就像杰森提到的,我已经休假了,部分时间没有联系。

    如果可行、我需要咨询我们的光学团队、可能会设立一个会议、但必须在下周的星期二(4月3日)之后举行。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:

    我曾就此与光学团队进行过多次谈话。  不建议再使用它们、因为您可以在系统中更改的参数受限。  由于 DMD 在规格范围内、TI 无法提供更换。  不保证特定的衍射条件。

    如果一切顺利、我们很快将在未来几周内发布基于 Matlab 的衍射模型。  此模型可能有助于理解、也可能有助于您找到其他解决方案。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我知道我们提供的答案不符合您的期望。  遗憾的是、我们无法在生产中以高于11-13度的规格的方式控制 DMD 微镜倾斜角。  实际上、我们已经在过去几年进行过这种尝试、但任何类型的可制造一致性都是不可行的。  任何给定的器件都可以在器件阵列中存在倾斜角变化、并且器件之间存在差异。  这两者在整个规格范围内都可能有所不同。 我们只能将器件保修给我们可以生产的制造商。   

    我们能提供的最大支持就是就如何在倾斜角公差的限制范围内实现最大输出提供建议。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,Hi Fizix,

    感谢您的全力支持。  

    我希望您能够 在不久的将来优化和控制 DMD 微镜倾斜角的变化。 基于 Matlab 的衍射模型很有趣。 如果您发布它、请告诉我。  

    此致、

    时间

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM:

    Matlab 模型发布已开始工作。  我会在软件发布时通知您。

    菲齐克斯