This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:支持 UV 激光器

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FLQ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1351743/dlp6500flq-availiability-with-uv-laser

器件型号:

大家好!

我计划使用  配备 UV 激光器的 DLP6500FLQ (WL:349nm、功率:150mW (max)、15mW (min))  建议的照明功率(总组合<420nm:0.68mW/cm^2)远小于我们的功率密度(9.65 ~ 96.5mW/cm^2)。  关于电源问题、我在下面有几个问题。

1.如果我们使用349nm 激光源、DMD 会发生什么情况? (例如、由于防反射涂层退化而导致的强度下降)

2.是否为激光应用推荐的照明功率? 我非常怀疑这个值,因为我听说其他人是好的,当他们使用一个白色的源与一个色彩滤镜(385nm , 50mW/cm^2 ).  

3.我想征求您对 DLP6500FLQ 如何使用349nm 作为我们的激光源的意见。

4.如果我无法使用 DLP6500FLQ 与我们的激光器配合使用、能否获得退款?

如果您有任何问题或需要更多信息来回答我的问题、请告诉我! 谢谢!

此致!

太行市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taeseung:

    DLP6500FLQ 不适用于 UV 激光——此 DMD 仅适用于可见光谱(400nm 至700nm)。 我无法回答、即使进行过滤、它是否实际有效。

    我无法回答您其余的问题、因为该应用超出了此 DMD 的范围、如果 DMD 在超出其预期规格的情况下使用、我们将无法为您退款。 我很抱歉,我不能给你一个更好的答案,泰先。

    2. 是否为激光应用建议的照明功率? 我非常怀疑这个值,因为我听说其他人是好的,当他们使用一个白色的源与一个色彩滤镜(385nm , 50mW/cm^2 ).  [/报价]


    我不知道有任何客户以这种方式使用它、但这是他们使用自己的滤波器开发的、我们不支持这种做法。 它必须在客户的终端进行研发。

    此致、
    迈克尔·莱