请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3010 我正在设计采用 DLP3010、DLP3433的投影仪。
存在 DMD 总线高速信号、例如 DMD_HS_WDATA_X_P、DMD_HS_WDATA_X_N。
在我当前的 FPCB 设计中、这些信号会交叉。 因此高速信号中需要过孔。
我的问题是、HS_WDATA_X_P 和 HS_WDATA_X_N 输出是否可切换。 那么我可以在高速信号上不使用过孔进行设计。
如果可能、请告知我们寄存器地址。