This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:DLP3433 DMD 总线差分信号 P 和 N 是否可以切换?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1351644/dlp3010-dlp3433-dmd-bus-differential-signal-p-and-n-are-switchable

器件型号:DLP3010

我正在设计采用 DLP3010、DLP3433的投影仪。

存在 DMD 总线高速信号、例如 DMD_HS_WDATA_X_P、DMD_HS_WDATA_X_N。

在我当前的 FPCB 设计中、这些信号会交叉。 因此高速信号中需要过孔。

我的问题是、HS_WDATA_X_P 和 HS_WDATA_X_N 输出是否可切换。 那么我可以在高速信号上不使用过孔进行设计。
如果可能、请告知我们寄存器地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    理论上、不应更改 DMD 接口。 我们有两个软件选项来支持两个不同的 DMD 引脚映射选项。

    请参阅以下引脚映射选项、您还可以在 DLPC3433数据表中获得更多信息。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    洛里