This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC1438:曝光帧、暗帧和曝光时间控制

Guru**** 2582075 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC1438, DLP300S, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1350985/dlpc1438-exposure-frames-dark-frames-and-exposure-time-control

器件型号:DLPC1438
主题中讨论的其他器件:DLPA2005、、 DLP300S

您好!

我将尝试了解 DLPC1438控制光线的方法、使用暗帧和曝光帧、总的来说是 DLPC1438 + DLP300S + DLPA2005组合。

对于二进制和8位图形、DLPC1438具有60Hz 的最大图形速率。 查看 DLPC3479 文档以参考、该帧可以切割为多种模式、因为一个帧由24位组成。 例如、一个24位帧可以切割为3个8位图形。

对于 DLPC1438、由于图形的最大速率为60Hz、假设最小曝光时间为1/60秒或16.6毫秒是否正确? 或者一帧(1/60秒)是否分为曝光帧和暗帧(例如:曝光帧数量= 1、暗帧数量= 2 ->打开1/60秒的33%和每1/60秒关闭的66%)?  

感谢您的帮助。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    对于 DLPC1438、对于测试图形发生器模式和外部打印模式、最大支持图形速率为60Hz。 每个 VSNYC 信号边沿都与新帧(暗帧或曝光帧)的起始位置相匹配、因此对于完整的16.667ms 帧、应该有光线。 此外、暗帧始终先进入。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    感谢你的帮助。

    我不太明白在这种情况下暗帧的用法。 是否有足够的时间在 DMD 上显示模式? 如果是,DMD 是否需要最少数量的暗帧才能  输出完整的曝光帧?

    此致、
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    请参阅  以下 DLPC1438软件编程人员指南中的说明。 建议在曝光帧之前允许3个或更多的暗帧、但您应该能够测试系统中所需的暗帧数量。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    可以在文档中更深入地探究、即使使用 FPGA 缓冲器、也需要黑暗帧、我不明白这是为什么、因为缓冲器的作用是能够同时投影和上传模式。 这是否意味着它每秒可以提供60帧,但每4个图形只能提供1个新图形,从而使它每秒有15个不同的图形?

    我理解这可能会受到使用 XPR 来提高分辨率的限制。 如果我们保持原始 DMD 分辨率(1280x720)又会怎样? 所需的带宽减少了4倍,我们也许可以达到每秒60种不同的模式?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为明确起见、DLPC1438上使用的序列支持60Hz 主机 VSYNC 速率、这意味着当您使用4路 XPR 选项时会产生60Hz 子帧速率(15Hz 帧速率)。 如果您使用原生分辨率1280x720并且没有执行 XPR、则帧速率为15Hz。

    此致、

    洛里