主题中讨论的其他器件:DLPA2005、、 DLP300S
您好!
我将尝试了解 DLPC1438控制光线的方法、使用暗帧和曝光帧、总的来说是 DLPC1438 + DLP300S + DLPA2005组合。
对于二进制和8位图形、DLPC1438具有60Hz 的最大图形速率。 查看 DLPC3479 文档以参考、该帧可以切割为多种模式、因为一个帧由24位组成。 例如、一个24位帧可以切割为3个8位图形。
对于 DLPC1438、由于图形的最大速率为60Hz、假设最小曝光时间为1/60秒或16.6毫秒是否正确? 或者一帧(1/60秒)是否分为曝光帧和暗帧(例如:曝光帧数量= 1、暗帧数量= 2 ->打开1/60秒的33%和每1/60秒关闭的66%)?
感谢您的帮助。
大卫