请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC200 团队、您好!
代表我的客户发布:
大家好、我在此写信是因为我们下载的软件包似乎遗漏了我们的仪器 Cel5500 DLP 投影仪所需的某些功能。
它需要使用一些我的 TI 开发的软件包、特别是 DLPR200API、
它是从 Digital Light Innovations (DLi)购买的
我们需要在64位 LabView 程序中运行这台设备、这需要使用64位版本的两个文件:PortabilityLayer.dll 和 USBLib.dll。
该问题是从 TI 下载的这些文件的64位版本、缺少 API 中的一些函数、具体而言导致我们遇到问题的函数如下:
DLP_PWM_SET 周期
DLP_PWM_SET 周期
这些函数在这些软件包的32位版本中提供。
该问题是从 TI 下载的这些文件的64位版本、缺少 API 中的一些函数、具体而言导致我们遇到问题的函数如下:
DLP_PWM_SET 周期
DLP_PWM_SET 周期
这些函数在这些软件包的32位版本中提供。
尽管大多数 SDK 文件都是随64位下载提供的、但不包括.cpp 文件、因此我们不能简单地手动添加函数并重新编译。
此外、由于32位版本仅提供了.dll、因此我们没有写入这些函数所需的信息。
此外、由于32位版本仅提供了.dll、因此我们没有写入这些函数所需的信息。
此致、
雷南
雷南