This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC200:64位 API 文件

Guru**** 1555210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1352194/dlpc200-64-bit-api-files

器件型号:DLPC200

团队、您好!

代表我的客户发布:

大家好、我在此写信是因为我们下载的软件包似乎遗漏了我们的仪器 Cel5500 DLP 投影仪所需的某些功能。
它需要使用一些我的 TI 开发的软件包、特别是 DLPR200API、
它是从 Digital Light Innovations (DLi)购买的
我们需要在64位 LabView 程序中运行这台设备、这需要使用64位版本的两个文件:PortabilityLayer.dll 和 USBLib.dll。

该问题是从 TI 下载的这些文件的64位版本、缺少 API 中的一些函数、具体而言导致我们遇到问题的函数如下:

DLP_PWM_SET 周期
DLP_PWM_SET 周期

这些函数在这些软件包的32位版本中提供。
尽管大多数 SDK 文件都是随64位下载提供的、但不包括.cpp 文件、因此我们不能简单地手动添加函数并重新编译。

此外、由于32位版本仅提供了.dll、因此我们没有写入这些函数所需的信息。  
 
此致、
雷南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

    我正在让我的团队成员对此作出回应-他们可能会在周一作出回应。

    感谢您的耐心!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    此查询将通过电子邮件处理。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    提前感谢您。 通过 e2e 消息与您共享的客户电子邮件。

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    不用客气。

    菲齐克斯