This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:DLP 投影仪器件型号标识

Guru**** 1801500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP9000, DLP9000X, DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1366072/dlp9000-dlp-projector-part-number-identification

器件型号:DLP9000
主题中讨论的其他器件:DLPC910、DLPC900

工具与软件:

是否有人可以帮助您确定 Barco 住宅投影仪中使用的正确 TI DMD 产品?

外形规格为2560 x 1600分辨率 WQXGA 0.9" DMD

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    这听起来像是我们的 DLP9000 DMD 之一、 但我无法告诉您哪个版本和哪个版本 . 还有一个 DLP9000X。

    我可以问您为什么需要此信息吗? 对于 Barco 而不是 TI 来说、这可能会成为一个问题、因为我们不会生产他们的投影仪。 我们为他们提供 DMD。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLP9000器件为工业/光控制器件、与3D 打印、光刻、机器视觉等应用中使用的非显示控制器(DLPC900、DLPC910)配合使用。   

    Barco 投影仪中使用的0.9英寸 WQXGA DMD 不是 DLP9000器件; 它们使用的 DMD 是由显示控制器驱动的显示器件。  TI.com 上未提供此 DMD。  

    正如 Michael 提到的、我们为 Barco 提供部件和支持;他们设计、构建和支持最终产品。  您需要联系 Barco 获取 有关其产品的更多信息和支持。

    此致、
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的答复。

    问这个问题的原因是,我是巴可公司的经销商,有一台巴可公司的投影仪有一个故障的 DMD ,一个单一的白点。 不在保修期内、投影仪运行时间表示仅使用700个奇数小时。 巴可要求进行新的 DMD /维修、费用过高。

    我正在尝试确定 TI DMD 精确模型、以便能够以非常低的成本自行交换。

    如果你能进一步帮助,我将非常感激。

    此致

    Stuart Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart、

    此特定器件在 TI.com 上不可购买。  目前仅根据开发协议和/或 NDA 销售给我们的 DLP 合作伙伴。  不幸的是、我认为我们没有办法在这些协议之外提供这种服务。  

    很抱歉坏消息。

    此致、
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、
    感谢您的答复。
    了解与 Barco 签订的参考商业协议。
    由于巴可 DMD 的更换成本非常昂贵,而且 DMD 使用寿命非常短,不到1000小时,因此不可能推荐任何使用 WQXGA 0.9英寸 DMD 的巴可投影仪。
    此致 Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    很抱歉您对此的糟糕体验、我们无法进一步帮助您。

    不过、如果您将来有任何其他问题、我们很乐意再次为您提供帮助。

    此致、
    Michael Ly