主题中讨论的其他器件:、 DLPC910、DLPC900
工具与软件:
是否有人可以帮助您确定 Barco 住宅投影仪中使用的正确 TI DMD 产品?
外形规格为2560 x 1600分辨率 WQXGA 0.9" DMD
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DLP9000器件为工业/光控制器件、与3D 打印、光刻、机器视觉等应用中使用的非显示控制器(DLPC900、DLPC910)配合使用。
Barco 投影仪中使用的0.9英寸 WQXGA DMD 不是 DLP9000器件; 它们使用的 DMD 是由显示控制器驱动的显示器件。 TI.com 上未提供此 DMD。
正如 Michael 提到的、我们为 Barco 提供部件和支持;他们设计、构建和支持最终产品。 您需要联系 Barco 获取 有关其产品的更多信息和支持。
此致、
Gary
您好、Gary、
感谢您的答复。
问这个问题的原因是,我是巴可公司的经销商,有一台巴可公司的投影仪有一个故障的 DMD ,一个单一的白点。 不在保修期内、投影仪运行时间表示仅使用700个奇数小时。 巴可要求进行新的 DMD /维修、费用过高。
我正在尝试确定 TI DMD 精确模型、以便能够以非常低的成本自行交换。
如果你能进一步帮助,我将非常感激。
此致
Stuart Payton