工具与软件:
客户状态:
我有几个关于 DLP Light Crafter Display 4710 EVM 的问题。 我已按照 DLP Light Crafter Display 4710 EVM Gen2用户指南中的步骤连接了它。 GUI 可以正常工作、有时问题是 DMD 没有任何项目、甚至没有默认屏幕。 GUI 显示 EVM 状态为"Connected"、输入为"Video"。 当我们单击测试模式时、输入保持"视频"状态、没有任何投影。
然后、我们检查了所有连接并对 EVM 进行了下电上电。 之后、我们再也无法将其打开。 现在、GUI 将显示"EVM Status:Connected"、"Off"。 我们无法使用绿色按钮将其打开。
我想知道是否可以更换同一型号的器件、因为我们当前的 EVM 无法正常工作。