工具与软件:
您好!
数据表中提供了 DLPC23xS-Q1支持的闪存的表格。
您是否对此支持的闪存进行了任何更新?

我想知道任何像 Winbond 这样的供应商的更新。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
数据表中提供了 DLPC23xS-Q1支持的闪存的表格。
您是否对此支持的闪存进行了任何更新?

我想知道任何像 Winbond 这样的供应商的更新。
尊敬的 Jin:
很高兴再次交谈。
让我和我的团队谈谈、看看是否有新的可用资源。
如果您想向我们发送您的器件型号以进行审查、我们可能会离线讨论。 但是、如果没有经过测试和验证、我们无法保证您的替换芯片能够正常工作。 我们建议使用相同的尺寸或至少一个大小不少见的替换件。 通过这种方式、您可以将其替换为其他芯片(当然是引脚对引脚兼容的芯片)。
此致、
Michael Ly
Jin、
您的器件应该可以正常工作、但 TI 仍建议您验证您的工作、以确保一切正常工作、因为 TI 尚未正式测试此芯片。
在 DLPC230数据表中、
W25Q128JVSAQ 能够满足以下规格、但请注意说明中的措辞。
<--请在实现前仔细检查状态寄存器位



<-- 请仔细检查。
<-操作代码匹配并对齐 
<-最大支持的大小、但您可能使用256 MB 和512 MB IC 请确保此芯片支持您认为您将运行的温度范围、并考虑到最坏情况下的高温(高/低)。
Cheetah 主机适配器可能会也可能不会识别该芯片、因此可能需要新的 xml 文件。 请注意这一点。
此致、
Michael Ly