This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC231S-Q1:支持的闪存列表

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1374744/dlpc231s-q1-list-of-being-supported-flash-memory

器件型号:DLPC231S-Q1

工具与软件:

您好!

数据表中提供了 DLPC23xS-Q1支持的闪存的表格。

您是否对此支持的闪存进行了任何更新?

我想知道任何像 Winbond 这样的供应商的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    很高兴再次交谈。

    让我和我的团队谈谈、看看是否有新的可用资源。
    如果您想向我们发送您的器件型号以进行审查、我们可能会离线讨论。 但是、如果没有经过测试和验证、我们无法保证您的替换芯片能够正常工作。 我们建议使用相同的尺寸或至少一个大小不少见的替换件。 通过这种方式、您可以将其替换为其他芯片(当然是引脚对引脚兼容的芯片)。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 W25Q128JVSAQ 是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    请允许我在2-3天内为您检查。 我想确保我有足够的时间仔细检查自己、而不是匆忙处理较小的细节。

    感谢您发送制造商和器件型号供我们检查!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    我有几件事在星期一和现在之间弹起来。 很抱歉耽误了时间...

    请让我一直等到周一或周二下午才能为您提供答案。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    您的器件应该可以正常工作、但 TI 仍建议您验证您的工作、以确保一切正常工作、因为 TI 尚未正式测试此芯片。

    在 DLPC230数据表中、

    W25Q128JVSAQ 能够满足以下规格、但请注意说明中的措辞。

    1.   <--请在实现前仔细检查状态寄存器位
      1. Winbond 部件:  
        1. TB 告知 BP2、BP1和 BP0如何保护。 这是不重要的 如果 所有三个块都不受保护。
    2.   <-- 请仔细检查。
    3.   <-操作代码匹配并对齐
    4.  <-最大支持的大小、但您可能使用256 MB 和512 MB IC

    请确保此芯片支持您认为您将运行的温度范围、并考虑到最坏情况下的高温(高/低)。

     Cheetah 主机适配器可能会也可能不会识别该芯片、因此可能需要新的 xml 文件。 请注意这一点。  

    此致、
    Michael Ly