This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC231S-Q1:最大引脚对引脚 PCB 互连建议- TPS99000S-Q1

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS99000-Q1, DLPC231S-Q1, TPS99000S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1380799/dlpc231s-q1-max-pin-to-pin-pcb-interconnect-recommendations---tps99000s-q1

器件型号:DLPC231S-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS99000S-Q1、TPS99000-Q1

工具与软件:

DLPC231S-Q1和 TPS99000S-Q1之间的图形长度存在一些限制。

我知道、这些信号不是高速信号。  

您能告诉我、为什么这些信号图形长度会受到限制、例如高速信号 DMD_HSx_WDATAx_P/N 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    这些信号确实属于 DLPC23x-Q1和 TPS99000-Q1数据表 所说的 EVM 上的高速信号。

    在 DLPC23x 数据表中:

    在 TPS99000数据表中:

    请让我与一些团队成员确认一下为什么会出现这种情况。 奇怪的是,我们把这个放在什么似乎是30 MHz 信号,除非我也是误解。 我已经与某人联系、建议在将来的修订版中进行编辑、以明确措辞、从而避免再次出现这种情况。

    通常、当我们有足够的修复程序或需要重大修复程序时、我们会发布这些更新。

    我们的一些关键成员在下周不上班时回来、我会在下周与您联系。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您在周一之前告知我审核结果吗?

    目前、我们正在使用这些 IC 来设计投影仪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    我会 在明天(星期一我的时间)花更多的时间来尝试并得到您的答案。 如果事情没有按计划进行、则最晚的时间可能是星期二上午至中午。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    这是 TI 推荐的值、可能来自我们过去测试的值。 我不会将这个视为高速信号、但它是重要信号之一、因为 PMIC_AD3_CLK 是序列发生器时钟/TPS9900x 主系统时钟。

    TPS9900x 和 DLPC23x 应位于同一块电路板上且彼此靠近。 6英寸应足以放置两者之间的布线、但如果您希望超过此长度、请确保您正在验证设计。

    此致、
    Michael Ly