主题中讨论的其他器件: TPS99000S-Q1、TPS99000-Q1
工具与软件:
DLPC231S-Q1和 TPS99000S-Q1之间的图形长度存在一些限制。
我知道、这些信号不是高速信号。
您能告诉我、为什么这些信号图形长度会受到限制、例如高速信号 DMD_HSx_WDATAx_P/N 吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
DLPC231S-Q1和 TPS99000S-Q1之间的图形长度存在一些限制。
我知道、这些信号不是高速信号。
您能告诉我、为什么这些信号图形长度会受到限制、例如高速信号 DMD_HSx_WDATAx_P/N 吗?

尊敬的 Jin:
这些信号确实属于 DLPC23x-Q1和 TPS99000-Q1数据表 所说的 EVM 上的高速信号。
在 DLPC23x 数据表中:

在 TPS99000数据表中:

请让我与一些团队成员确认一下为什么会出现这种情况。 奇怪的是,我们把这个放在什么似乎是30 MHz 信号,除非我也是误解。 我已经与某人联系、建议在将来的修订版中进行编辑、以明确措辞、从而避免再次出现这种情况。
通常、当我们有足够的修复程序或需要重大修复程序时、我们会发布这些更新。
我们的一些关键成员在下周不上班时回来、我会在下周与您联系。
此致、
Michael Ly