This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC231S-Q1:DMD 高速数据线路的最大引脚对引脚、PCB 互连蚀刻长度

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC231-Q1, DLPC231S-Q1, DLP4620SQ1EVM, DLP4621-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1387499/dlpc231s-q1-maximum-pin-to-pin-pcb-interconnects-etch-lengths-of-dmd-high-speed-data-line

器件型号:DLPC231S-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP4620SQ1EVMDLP4621-Q1、DLPC231-Q1

工具与软件:

在 DLPC231S-Q1数据表中、高速数据线存在限制。

单板情况下的最大图形长度为152.4mm。

目前、在我们的设计中、这些信号图形长度大约大10~20mm。

我的问题是、如果由于图形长度导致显示不正常、我可以做什么。

如果将 PATTEN 内长度(例如时钟线和数据线)调整为几乎相同的长度、则可以增加最大图形长度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    该设计是否已通过物理实现? 您是否了解过我们如何布局 DLP4620SQ1EVM 的 TI 参考设计? 这应该会为您提供良好的参考。

    如果您有一个多板设计、我建议您尽量进行仿真。 我们已经看到、即使我们的2xLVDS 控制器使用长度超过6英寸的柔性电缆、因此鉴于 DLPC231使用 subLVDS、您可能可以额外增加20mm。

    下面是一个设计检查清单常见问题解答、可帮助您解决问题。 如果有任何其他问题、请联系我们、我很乐意提供帮助!

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1385127/faq-dlp4620s-q1-dlp-r-automotive-design-checklists-for-schematic-and-layout

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的设计几乎是固定的、目前 subLVDS 线路的最大长度约为155mm。

    我认为将 subLVDS 线图形长度限制在最大6英寸的原因有很多。

    但是、您说图形长度在20毫米(即6英寸)以内将很好。 这对我来说是个好消息。

    我又收到一个问题。 正如我听说的 TI FAE 一样、开放式 LDI 接口(LVDS)限制了线对间的长度。

    建议对间的最大差值为5mil。 大约为0.127毫米。

    但根据产品说明书、clk 对和其他数据对长度差限制为25.4mm。

    与 LDI 开路(也称为 LVDS)相比、这是一个非常大的差距。

    如果 clk 和数据之间的长度差约为20mm、那真的没有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    请耐心听我的解释,你已派我的表。

    您在该表中展示的基准是 DLPC231-Q1 DMD 控制器和 DLP4621-Q1 DMD 之间的连接。

    OLDI 接口位于 OLDI 的控制器和连接器之间:
      

    在第一张图片中、我们看到 OLDI 向控制器发送数据包、控制器随后通过各个控制 块处理数据。 然后、处理后的数据将格式化为 DMD 能够理解的格式、并通过 DMD_HS*和 DMD_LS*端口。 这是您在展示的表中引用的内容。

    要回答您的问题、请参阅以下内容、了解 DLPC23x 数据表中的指南:

    上面的数据表明最大失配度为 0.0315±0.025英寸(或0.8±0.635毫米)。

    这可以回答您的问题吗?

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    我不确定是否已经向您发送了这份电子邮件、但我们还有一份原理图和布局设计检查清单。 如果您尚未了解这一点、我强烈建议您使用它、以确保您的设计首次生效、或帮助您获得初始的概念验证。

    我最近推出了这项功能、并尝试鼓励更多客户提问。 感谢您联系我们、如果您希望获得额外支持、请继续这样做。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1385127/faq-dlp4620s-q1-dlp-r-automotive-design-checklists-for-schematic-and-layout?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我的问题的答案。

    我的问题是 clk 和数据之间的长度匹配。

    在 DLPC231S-Q1数据表中、DMD HS clk 和 DMD HS 数据之间的长度差限制低于25.4mm。

    与 Open LDI 要求相比、该数字非常大、即 clk 和数据长度差异小于0.127mm。

    开放式 LDI 是 LVDS 接口、而 DMD HS 接口是 sub-LVDS。
    我想两者都是相似的。 但为什么要求差异很大?
    如果 DMD HS 导致时钟和数据之间的延迟差超过20mm、您是否有任何仿真或测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    当我本周回到办公室时、让我来看看这个问题。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin、

    要求差异之所以大的原因是 DMD HS 接口经过高速(HS)培训。 此训练会扫描一系列值、并确定哪个值最好。 此测试持续运行以确保控制器- DMD 接口工作正常。 这显示在上面显示的表8-7的注释2中。

    OLDI 不会进行 HS 训练、因此容差要小得多。

    此致、
    Michael Ly

    P.S.回到您原始的关于额外长度20mm 的问题:请确保您仍在针对您的设计进行尽可能多的仿真、尤其是在多板的情况下。