This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:使用 VLED 负载开关控制的 LED 电流检测电阻测量

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPC3433, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1393536/dlpa2005-led-current-sense-resistor-measurement-with-vled-load-switch-control

器件型号:DLPA2005
主题中讨论的其他器件:DLP3010DLPC3433

工具与软件:

DLPC3433、DLPA2005和 DLP3010

我们正在寻找一种用于 AR 眼图安全应用中 LED 电流监控的解决方案。

想知道我们是否可以使用比较器的 RLIM 电阻器测量来控制与 VLED 串联的电源开关? 以下原理图草图的快照。 我们也乐于接受其他想法。

如果 LED 达到高电流跳变点(~ 2A)或发生其他系统电源故障、则寻求锁存 VLED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    这看起来是一种可行的解决方案、但我们以前没有进行过测试、我们建议对您的设计进行验证以进行确认。 对于这种类型的设置、我们主要关心的是比较器电路是否会使 DLPC 的电流检测反馈环路发生偏离。  

    此致!

    Maximus

x 出现错误。请重试或与管理员联系。