请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPA2005 主题中讨论的其他器件:DLP3010、 DLPC3433、
工具与软件:
DLPC3433、DLPA2005和 DLP3010
我们正在寻找一种用于 AR 眼图安全应用中 LED 电流监控的解决方案。
想知道我们是否可以使用比较器的 RLIM 电阻器测量来控制与 VLED 串联的电源开关? 以下原理图草图的快照。 我们也乐于接受其他想法。
如果 LED 达到高电流跳变点(~ 2A)或发生其他系统电源故障、则寻求锁存 VLED。