This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我在该社区中引用了几篇文章、介绍如何将 Raspberry Pi 连接到 DLP2000EVM。
-引脚映射如下,此外,我已将 VINTF 连接到 Raspberry Pi 上的3.3V。
- DLP2000EVM 由外部电源(5V 3A)供电。
-该i2cdetect
命令显示与其他命令相同的结果,所以我相信 I2C 连接是良好的。
-我在中启用了 I2Craspi-config
。
-我在结尾处添加了以下几行/boot/config.txt(in rpi5 /boot/firmware/config.txt)
:
dtoverlay = i2c-gpio、i2c_gpio_sda=23、i2c_gpio_scl=24、i2c_gpio_delay_us=2
dtoverlay = dpi18
OVERSCAN_LEFT=0
OVERSCAN_RIGHT=0
OVERSCAN_TOP=0
OVERSCAN_Bottom=0
framebuffer_width=854
framebuffer_height=480
ENABLE_DPI_LCD=1
Display_DEFAULT_LCD=1
DPI_GROUP=2
DPI_MODE=87
DPI_OUTPUT_FORMAT=458773
HDMI_timings=854 0 14 4 12 480 0 2 3 9 0 0 60 0 32000000 3.
但是、当我运行i2cset -y 3 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x13 i
和时i2cset -y 3 0x1b 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 i
、没有任何变化。
即使使用i2cget
、它也仅返回0x00。
您能告诉我问题可能出在哪里吗?
您好!
请允许我们花些时间对此进行研究并与您联系。 您能告诉我们您正在使用什么 Raspberry PI 和操作系统类型吗?
此致!
Maximus
感谢您的答复!
我正在使用 Raspberry PI、Ubuntu 24.04操作系统
您好、用户:
感谢您提供的信息!
我们需要更密切地关注您的问题、并在下周结束前与您联系。
此致、
Lori