This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:具有 Raspberry pi5的 dlp2000evm

Guru**** 2554360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1395161/dlp2000-dlp2000evm-with-raspberry-pi5

器件型号:DLP2000

工具与软件:

我在该社区中引用了几篇文章、介绍如何将 Raspberry Pi 连接到 DLP2000EVM。

-引脚映射如下,此外,我已将 VINTF 连接到 Raspberry Pi 上的3.3V。

- DLP2000EVM 由外部电源(5V 3A)供电。

-该i2cdetect命令显示与其他命令相同的结果,所以我相信 I2C 连接是良好的。

-我在中启用了 I2Craspi-config

-我在结尾处添加了以下几行/boot/config.txt(in rpi5 /boot/firmware/config.txt):

dtoverlay = i2c-gpio、i2c_gpio_sda=23、i2c_gpio_scl=24、i2c_gpio_delay_us=2

dtoverlay = dpi18
OVERSCAN_LEFT=0
OVERSCAN_RIGHT=0
OVERSCAN_TOP=0
OVERSCAN_Bottom=0
framebuffer_width=854
framebuffer_height=480
ENABLE_DPI_LCD=1
Display_DEFAULT_LCD=1
DPI_GROUP=2
DPI_MODE=87

DPI_OUTPUT_FORMAT=458773
HDMI_timings=854 0 14 4 12 480 0 2 3 9 0 0 60 0 32000000 3.

但是、当我运行i2cset -y 3 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x13 i和时i2cset -y 3 0x1b 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 i、没有任何变化。

即使使用i2cget、它也仅返回0x00。

您能告诉我问题可能出在哪里吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们花些时间对此进行研究并与您联系。 您能告诉我们您正在使用什么 Raspberry PI 和操作系统类型吗?

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!
    我正在使用 Raspberry PI、Ubuntu 24.04操作系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您提供的信息!

    我们需要更密切地关注您的问题、并在下周结束前与您联系。

    此致、

    Lori