This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:可见 DLP 上的 NIR 光谱分析 DLP

Guru**** 1791240 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLP4500NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1397103/dlp4710-nir-spectroscopy-dlps-over-the-visible-dlps

器件型号:DLP4710
Thread 中讨论的其他器件:DLP4500NIR、DLP650LNIR

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!
我们的客户对具有1920 x 1080微镜数的 DLP 产品感兴趣、其应用使用的波长为880nm。
我检查了 DLP4710 、它似乎符合 th 要求。 但是、 是否有可能在 DLP 上实现 NIR AR 涂层?
那么、NIR 光谱 DLP 相对于可见光 DLP 有什么优势?
如果您有关于 NIR 涂层的角度依赖性的任何信息、也将不胜感激。 谢谢
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    此时、我们仅提供3种具有 NIR AR 涂层的 DMD。

    - DLP4500NIR ( WXGA -菱形像素)

    - DLP650LNIR (WXGA)

    - DLP2020NIR (WVGA - TRP 像素)

    除非使用 NIR AR 涂层制造、否则我们没有在 DMD 上放置不同 AR 涂层的机制。

    NIR AR DMD 的优势在于、在波长为700 - 2000nm 的情况下、窗口的光学特性远优于可见光 AR 涂层。

    关于光学涂层、请参阅本应用手册:  https://www.ti.com/lit/pdf/dlpa031 

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、  

    感谢 您的支持。  

    Regads、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    不用客气。  如果客户需要什么、请告诉我。

    Fizix