请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710 Thread 中讨论的其他器件:DLP4500NIR、DLP650LNIR
工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天!
我们的客户对具有1920 x 1080微镜数的 DLP 产品感兴趣、其应用使用的波长为880nm。
我检查了 DLP4710 、它似乎符合 th 要求。 但是、 是否有可能在 DLP 上实现 NIR AR 涂层?
那么、NIR 光谱 DLP 相对于可见光 DLP 有什么优势?
如果您有关于 NIR 涂层的角度依赖性的任何信息、也将不胜感激。 谢谢
此致、
Jonathan