Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1, DLP3021-Q1
工具与软件:
您好!
我现在尝试使用 CAN 或 CANFD 来使 DLP2021刷写软件。
我已在使用 DLP Composer、但目前仅使用 USB 转 SPI 电缆。
那么、是否可以获取 DLP Composer 的一些源代码?或者您能否帮助我?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1, DLP3021-Q1
工具与软件:
您好!
我现在尝试使用 CAN 或 CANFD 来使 DLP2021刷写软件。
我已在使用 DLP Composer、但目前仅使用 USB 转 SPI 电缆。
那么、是否可以获取 DLP Composer 的一些源代码?或者您能否帮助我?
感谢您的答复。
我想更加详细地描述我们的任务。
我想基于 DLP2021定制 DGP 器件。
我的 DGP 器件可以通过 CAN 通信(destop_r32.bin、图像、视频等)进行刷写。
目前、DLP Composer 仅使用 SPI。
问题1:您能否介绍 SPI 消息内容? ID? 数据? 等等
DLP Composer 可以使用任何内容构建整个 ROM 二进制文件。
FPGA 可以根据 FPGA 二进制文件(黑盒)和配置文件(我认为它拥有所有内容的地址)读取闪存数据
问题2:您能否告诉我闪存信息或配置? 我是否有可能做到这一点?
可以帮帮我吗? 或任何建议?
此致、请提前表示感谢
您好、用户:
请查看我的回答:
问题1: 有关 SPI 写入/读取命令和可通过 SPI 访问的 FPGA 寄存器的更多详细信息、请参阅 DLP2021-Q1和 DLP3021-Q1 FPGA 用户指南。 如果您使用 DLP Control Program 写入/读取寄存器、那么您可以查看命令日志窗口、为您提供有关命令/传输数据/接收数据的信息。
问题2:我不确定我是否正确理解您的问题。 如果要创建自定义的闪存映像文件、可以使用 DLP Composer 创建自己的.img 文件。 例如、更改 RGB 占空比、您自己的图像/视频、上电时的默认内容等
此致、
Lori
感谢您的回答。
但关于 SPI、我的意思是使用包含 DLP Composer 闪存数据的 SPI。 在链接的数据表中、这仅显示来自 DLP 控制程序的 SPI 命令。
我想使用 CAN 信号制作新的 DLP Composer。 这意味着、新的 DLP Composer 会生成闪存二进制文件、并通过 CAN 将其发送到闪存 ROM 数据。 我想知道当用户点击 Flash 按钮时 DLP Composer 的 SPI 消息中包含哪些数据。
例如、我想将1.jpg、2.jpg、3.mp4中的内容发送给 DLP。 然后、我会在我自己的 GUI 中选择这些文件(例如、独木舟面板)、并单击发送按钮、然后多媒体内容会刷写到 DLP 器件的闪存中。
据我所知、如果我更新闪存数据、还需要闪存二进制文件的配置数据(其中包括内容地址)。 所以、我也要更新我的 GUI 中的配置数据。 但我看不到配置数据。
我不确定这是否可能。 我想澄清一下。
此致
感谢您的支持。
我想向您展示以下两张图。
这是 DLP2021。

这是我们的概念。 如您所见、我们要将外部 SPI 更改为 CAN。

因为我们想将该产品作为大规模产品生产。 所以我们需要 CAN 接口。 我们无法在汽车中使用 DLP Composer 和 DLP 控制。
要实现它、我们至少必须知道 DLP Composer 的 SPI 通信数据或配置数据。
我希望我的图像对您有所帮助。
顺便说一下、我还有一个问题。 DLP2021仅用于演示? 我认为这个 DLP2021不容易应用于汽车、 因为如果汽车用户想要更改 DLP 的内容、那么他们应该仅通过 SPI 将汽车与 DLP 相连。 我是对吗?
我需要您的帮助或任何解决方案。
此致。
你好 Ryu、
很抱歉耽误您的时间、我刚收到内部团队的信息。 请参阅附件中使用 SPI 闪存的 SPI 命令。
此外、您应该参考 MCU 数据表以获取所需寄存器的信息。
e2e.ti.com/.../DGP_5F00_FlashCommands.txt
此致、
Lori