This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:关于 DLP Composer

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1, DLP3021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1384094/dlp2021leq1evm-regarding-dlp-composer

器件型号:DLP2021LEQ1EVM

工具与软件:

您好!

我现在尝试使用 CAN 或 CANFD 来使 DLP2021刷写软件。

我已在使用 DLP Composer、但目前仅使用 USB 转 SPI 电缆。

那么、是否可以获取 DLP Composer 的一些源代码?或者您能否帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLPRegistered技术的兴趣。

    很遗憾、我们不会公开 DLP Composer 的源代码。 如果您需要继续使用 Composer、则需要实施 SPI 到 CAN 通信。 否则、您将需要开发自己的用户界面。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想更加详细地描述我们的任务。

    我想基于 DLP2021定制 DGP 器件。

    我的 DGP 器件可以通过 CAN 通信(destop_r32.bin、图像、视频等)进行刷写。

    目前、DLP Composer 仅使用 SPI。

    问题1:您能否介绍 SPI 消息内容? ID? 数据? 等等

    DLP Composer 可以使用任何内容构建整个 ROM 二进制文件。

    FPGA 可以根据 FPGA 二进制文件(黑盒)和配置文件(我认为它拥有所有内容的地址)读取闪存数据

    问题2:您能否告诉我闪存信息或配置? 我是否有可能做到这一点?

    可以帮帮我吗? 或任何建议?  

    此致、请提前表示感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请查看我的回答:

    问题1: 有关 SPI 写入/读取命令和可通过 SPI 访问的 FPGA 寄存器的更多详细信息、请参阅 DLP2021-Q1和 DLP3021-Q1 FPGA 用户指南。 如果您使用 DLP Control Program 写入/读取寄存器、那么您可以查看命令日志窗口、为您提供有关命令/传输数据/接收数据的信息。  

    问题2:我不确定我是否正确理解您的问题。 如果要创建自定义的闪存映像文件、可以使用 DLP Composer 创建自己的.img 文件。 例如、更改 RGB 占空比、您自己的图像/视频、上电时的默认内容等  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但关于 SPI、我的意思是使用包含 DLP Composer 闪存数据的 SPI。 在链接的数据表中、这仅显示来自 DLP 控制程序的 SPI 命令。

    我想使用 CAN 信号制作新的 DLP Composer。 这意味着、新的 DLP Composer 会生成闪存二进制文件、并通过 CAN 将其发送到闪存 ROM 数据。 我想知道当用户点击 Flash 按钮时 DLP Composer 的 SPI 消息中包含哪些数据。  

    例如、我想将1.jpg、2.jpg、3.mp4中的内容发送给 DLP。 然后、我会在我自己的 GUI 中选择这些文件(例如、独木舟面板)、并单击发送按钮、然后多媒体内容会刷写到 DLP 器件的闪存中。

    据我所知、如果我更新闪存数据、还需要闪存二进制文件的配置数据(其中包括内容地址)。 所以、我也要更新我的 GUI 中的配置数据。 但我看不到配置数据。

    我不确定这是否可能。 我想澄清一下。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    谢谢您的澄清!  

    遗憾的是、我们只能分享有限的有关 DLP Composer 配置数据的信息。  

    您是否能够使用 DLP Composer 并 实施  SPI 至 CAN 通信?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我想向您展示以下两张图。

    这是 DLP2021。

    这是我们的概念。 如您所见、我们要将外部 SPI 更改为 CAN。

    因为我们想将该产品作为大规模产品生产。 所以我们需要 CAN 接口。 我们无法在汽车中使用 DLP Composer 和 DLP 控制。

    要实现它、我们至少必须知道 DLP Composer 的 SPI 通信数据或配置数据。

    我希望我的图像对您有所帮助。

    顺便说一下、我还有一个问题。 DLP2021仅用于演示? 我认为这个 DLP2021不容易应用于汽车、 因为如果汽车用户想要更改 DLP 的内容、那么他们应该仅通过 SPI 将汽车与 DLP 相连。 我是对吗?

    我需要您的帮助或任何解决方案。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    感谢您分享这些信息!  

    我需要与我们的团队核实、以了解我们是否有进一步的信息可以与您分享、并在下周结束前与您联系。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    很抱歉耽误您的时间、我刚收到内部团队的信息。 请参阅附件中使用 SPI 闪存的 SPI 命令。  

    此外、您应该参考 MCU 数据表以获取所需寄存器的信息。  

    e2e.ti.com/.../DGP_5F00_FlashCommands.txt

    此致、

    Lori