工具与软件:
我有两个问题。 一个是投影仪无法打开、我可以使用 DLP Light Crafter Display GUI 7.4版来读取/写入 I2C。 但不会投射光线。
第二个问题是、当我将电路板连接到 PC 时、CCS Theia 1.0.0无法识别电路板。
谢谢!
Jessie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我有两个问题。 一个是投影仪无法打开、我可以使用 DLP Light Crafter Display GUI 7.4版来读取/写入 I2C。 但不会投射光线。
第二个问题是、当我将电路板连接到 PC 时、CCS Theia 1.0.0无法识别电路板。
谢谢!
Jessie
您好、Jessie Teng,
欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。
请参阅以下文档:
您是否可以按如下方式仔细检查电源:
外部电源要求:
•标称输出电压:19VDC
•最小输出电流:2.5A;最大输出电流:4.74A
您还能检查以下 LED 是否已加电。
P5V_VIN (D9)和 P3P3V_SB (D10) LED 将点亮、表示施加了5V 和3.3V 待机电源。
将 SW2开关移至打开位置以打开 DLP LightCrafter Display 3010 EVM-G2。 当 DLP LightCrafter Display 3010 EVM-G2打开时、PROJ_ON LED (D4)将亮起。
此致、
Alex Chan
您好、Jessie、
感谢您提供的信息。
请您尝试检查以下两件事。
1.) 请检查 DMD 电压、即 Vofs、Vbias、Vreset
2.) 请检查 LED、然后查看是否出现任何电流或电压。
您可以在参考设计中找到以下原理图:
https://www.ti.com/tool/TIDA-01571
此致、
Alex Chan
尊敬的 Jessie:
您可以尝试使用 固件选择器工具上提供的最新固件版本7.4.3重新刷写 EVM吗?
我们需要讨论此问题、并在下周中旬与您联系。
此致、
Lori