This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:DLP3433

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1397057/dlpdlcr3010evm-g2-dlp3433

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2

工具与软件:

我有两个问题。 一个是投影仪无法打开、我可以使用 DLP Light Crafter Display GUI 7.4版来读取/写入 I2C。 但不会投射光线。

第二个问题是、当我将电路板连接到 PC 时、CCS Theia 1.0.0无法识别电路板。

谢谢!

Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie Teng,

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。  

    请参阅以下文档:

    您是否可以按如下方式仔细检查电源:

    外部电源要求:

    •标称输出电压:19VDC

    •最小输出电流:2.5A;最大输出电流:4.74A

    您还能检查以下 LED 是否已加电。  

    P5V_VIN (D9)和 P3P3V_SB (D10) LED 将点亮、表示施加了5V 和3.3V 待机电源。

    将 SW2开关移至打开位置以打开 DLP LightCrafter Display 3010 EVM-G2。 当 DLP LightCrafter Display 3010 EVM-G2打开时、PROJ_ON LED (D4)将亮起。

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我将使用相同的建议均值阱电源开关、电压为19VDC/4.74A/90W。 LED D9/D10均正确亮起。 但当我将 SW2切换为 ON 时、PROJ_ON LED (D4)亮起、但没有投影。 我多次重新刷新了固件、没有区别。

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie、

    感谢您提供的信息。

    此 EVM 以前是否工作过、以前是否能够在墙上显示图像、或者这是否是您第一次通电并遇到此问题?

    是否对 EVM 进行了任何硬件修改?

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这是第一次使用此板。 未对硬件进行任何修改。

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie、

    感谢您提供的信息。  

    请您尝试检查以下两件事。  

    1.) 请检查 DMD 电压、即 Vofs、Vbias、Vreset

    2.) 请检查 LED、然后查看是否出现任何电流或电压。

    您可以在参考设计中找到以下原理图:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01571

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    以下是测量结果:

    Vof 9.97V  Vbias 17.93V  Vreset 14.37V

    对于阳极、LED 测量值为0V;对于阴极、LED 测量值为0.04V

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie、

    感谢您发送编修。 DMD 电压似乎已上电、但 LED 不会。  

    您最近购买此 EVM 的时间如何? 此外、当您尝试重新编程闪存时、您是否确保 SW2处于关闭位置?

    您能否确认您正在使用的固件版本? 我们需要与团队讨论此问题、并在下周中旬与您联系。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    这是去年某时购买的 EVM。  

    我多次成功对闪存进行编程、SW2处于关闭位置。 打开 SW2时、测量了投影 LED。  

    固件版本为7.3.3。

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:

    您可以尝试使用 固件选择器工具上提供的最新固件版本7.4.3重新刷写 EVM吗?

    我们需要讨论此问题、并在下周中旬与您联系。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    我尝试了第二个 DLPDLCR3010-G2板、该投影仪在使用固件版本7.3.3时可以正常工作。 此时、似乎第一个电路板的投影仪问题是硬件问题。 是否有可能更换或维修它?

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:

    很遗憾、我们不提供换货或维修服务。  EVM 具有90天保修期、但如果您去年购买它、似乎超出了保修期。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您让我了解 Lori。

    Jessie