This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:7.4.3版的固件更新问题

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433, DLPA3000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1399451/dlpdlcr3010evm-g2-firmware-update-issue-for-version-7-4-3

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLPC3433DLPA3000

工具与软件:

当我尝试将固件更新至版本7.4.3时、显示错误: 所选固件用于其他 EVM

我将此文件用于图像: fWSel_DLPC3433_DLPA3000_ac_pm1_i2c0x36_v7p4p3.img

这是要使用的正确映像吗?

谢谢!

Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    您能否验证您使用什么 GUI 来上传此固件? 如果 DLP Light Crafter GUI 出现问题、请尝试使用 DLP EVM GUI 、看看这是否有用。 否则、请验证 DLPC、DLPA 和 DMD 是否与您正在下载的固件配置匹配。  

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    我使用的是 DLP LightCrafter Display v7.4、它刷写的固件版本7.3.3正常。 这里是我选择的固件。

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    您是否介意尝试 DLP EVM GUI? 此 GUI 在刷写时产生的错误通常较少、如果仍然存在问题、请告诉我。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    借助 DLP EVM GUI、我可以刷写固件版本7.4.3。 但当我尝试定制我们的启动界面时。 我收到错误"EVM 类型无法识别"  

    我已经附上了屏幕快照供您参考。

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    此 GUI 只能为-LC EVM 版本创建固件、请仍使用 Light Crafter GUI 来编辑您的-G2 EVM 固件。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    我使用 Light Crafter GUI 编辑 G2 EVM 固件时的波形。 我收到7.4.3图像文件的错误信息。 请参阅随附的屏幕截图。

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:

    您能否检查在收到此错误时是否仍然创建了闪存.img 文件? 之前已经报告过此问题、即使 GUI 引发错误、启动界面仍会上载。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    您是对的、文件已创建。 但未显示新的启动界面。 显示默认棋盘图像。 请注意:版本7.3.3的图像工作正常。 只有7.4.3映像、这才是一个问题。

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:

    我已经向我们的软件工具团队做了笔记、但我没有关于通过 GUI 更新解决此问题的时间框架。 请注意、更改固件中的启动界面不会改变启动显示。 固件配置为启动至测试图形模式、该模式是棋盘。 请尝试使用 GUI 功能切换到启动界面模式、并验证是否包含启动界面。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    我无法获得用于固件7.4.3图像和 GUI 的自定义启动界面。 对此有何指导?

    启动界面与固件7.3.3一起工作、但在刷入新图像后、系统 I2C 命令停止工作、并出现以下错误:

    "读取系统软件版本"命令执行失败。
    错误详细信息:无法通过 Cypress USB-Serial 适配器写入 I2C 端口。

    是否有针对上述错误的权变措施?

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:

    在这些错误消息期间、投影仪是否已启动并显示棋盘? 您与 DLPC 根本没有 I2C 通信? 您是否还可以共享您正在尝试上传的启动界面.img 以及您的系统配置(即 DLPA/DLPC/Pinmapping/i2c DMD 地址)? 您是否能够再次刷新系统以恢复到以前的版本?

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!  

    对于投影仪/7.3.3、启动界面显示正常。 使用 GUI 读取系统软件版本时发生错误。

    谢谢!

    Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:

    我已向您发送 E2E 朋友申请。 请接受、我将通过私人消息联系回来。

    此致!

    Maximus