主题中讨论的其他器件:DLPC3433、 DLPA3000
工具与软件:
当我尝试将固件更新至版本7.4.3时、显示错误: 所选固件用于其他 EVM
我将此文件用于图像: fWSel_DLPC3433_DLPA3000_ac_pm1_i2c0x36_v7p4p3.img
这是要使用的正确映像吗?
谢谢!
Jessie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当我尝试将固件更新至版本7.4.3时、显示错误: 所选固件用于其他 EVM
我将此文件用于图像: fWSel_DLPC3433_DLPA3000_ac_pm1_i2c0x36_v7p4p3.img
这是要使用的正确映像吗?
谢谢!
Jessie
尊敬的 Jesse:
您能否验证您使用什么 GUI 来上传此固件? 如果 DLP Light Crafter GUI 出现问题、请尝试使用 DLP EVM GUI 、看看这是否有用。 否则、请验证 DLPC、DLPA 和 DMD 是否与您正在下载的固件配置匹配。
此致!
Maximus
尊敬的 Jesse:
您是否介意尝试 DLP EVM GUI? 此 GUI 在刷写时产生的错误通常较少、如果仍然存在问题、请告诉我。
此致!
Maximus
Maximus、您好!
我无法获得用于固件7.4.3图像和 GUI 的自定义启动界面。 对此有何指导?
启动界面与固件7.3.3一起工作、但在刷入新图像后、系统 I2C 命令停止工作、并出现以下错误:
"读取系统软件版本"命令执行失败。 错误详细信息:无法通过 Cypress USB-Serial 适配器写入 I2C 端口。 |
是否有针对上述错误的权变措施?
谢谢!
Jessie