This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900REF-SW:将固件上传到某些 DLP6500投影仪的固件卡在58%、然后 GUI 挂起

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1400685/dlpc900ref-sw-uploading-of-firmware-to-certain-dlp6500-projectors-stuck-at-58-then-gui-hang

器件型号:DLPC900REF-SW
主题中讨论的其他器件:DLPC900

工具与软件:

我们拥有已使用多年的 DLP6500固件、在将固件上传到 DLP6500时、我们的生产车间不会出现任何问题。 从今年开始、在我们尝试将相同的固件上传到投影仪时、难免会出现一连串 DLP6500问题。 在编程期间它将卡在58%、然后导致 GUI 挂起。 即使我们使用 JTAG 模块重置投影仪后、情况也是一样的。

这会导致我们的生产操作严重中断、因为我们需要滤掉无法闪光的投影仪。

我们尝试使用应用程序安装附带的源代码文件夹来重建和调试 GUI。  

似乎卡在 hid.c 文件中 hid_write 函数的 GetOverlappedResult ()函数中

如果任何人以前遇到过此问题、我们将尝试找出根本原因、但不确定这是硬件问题还是可以在软件应用程序中解决。


 顺便说一下、我们使用的是 DLPC900REF-SW-4.0.1

我们还尝试了使用 DLPC900REF-SW-5.0.0对其进行刷写、仍然是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhi:

    您是否已尝试使用的第58页的注释中列出的 BOOTHold 跳线方法  DLPRegisteredLightCrafter  单 DLPC900评估模块(EVM)用户指南。 [ DLPU101D ]

    如果这不起作用、请告知我。

    还有多少设备在使用中受到影响?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fizix  

    我们将尝试您的建议。 同时、此问题会影响我们投影仪硬件库存的1/3 (30件中的10件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhi、您好!

    使用 BOOTHold 通常可以克服该问题。  请告诉我结果。  谢谢你。

    Fizix