主题中讨论的其他器件:DLPC900
工具与软件:
我们拥有已使用多年的 DLP6500固件、在将固件上传到 DLP6500时、我们的生产车间不会出现任何问题。 从今年开始、在我们尝试将相同的固件上传到投影仪时、难免会出现一连串 DLP6500问题。 在编程期间它将卡在58%、然后导致 GUI 挂起。 即使我们使用 JTAG 模块重置投影仪后、情况也是一样的。
这会导致我们的生产操作严重中断、因为我们需要滤掉无法闪光的投影仪。
我们尝试使用应用程序安装附带的源代码文件夹来重建和调试 GUI。
似乎卡在 hid.c 文件中 hid_write 函数的 GetOverlappedResult ()函数中
如果任何人以前遇到过此问题、我们将尝试找出根本原因、但不确定这是硬件问题还是可以在软件应用程序中解决。
顺便说一下、我们使用的是 DLPC900REF-SW-4.0.1
我们还尝试了使用 DLPC900REF-SW-5.0.0对其进行刷写、仍然是相同的