主题中讨论的其他器件:DLP4500、 DLP230NP、 DLPC3470、 DLP2010LC、 DLP3010LC、DLPC3478、 DLP3010EVM-LC、 DLP4710LC、 DLPC3479、DLP4710EVM-LC
工具与软件:
我是 Miwa Kitakaze 和 DLP4500用户。
我目前正在考虑购买 DLP230NP 来替代我的 DLP4500。
我想提个问题以确保 DLP4500和 DLP230NP 具有相同的特性。
1. DLP4500和 DLP230NP 之间的主要差异是什么?
2. DLP230NP 是否可以向相机发送触发信号?
3. DLP230NP 是否具有板载闪存?
如果是、将图像存储在闪存中、有没有涉及任何图像处理?
4.是否可以从 Jetson 而不是 Raspberry Pi 发送 GPIO 信号,并使用该信号将投影仪中的多个图像按顺序投影到闪存中?
5.是否包括连接 Raspberry Pi 的电缆? 我是否需要单独购买? 如果我必须单独购买它们、您会推荐什么?
此致、Miwa Kitakaze