This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:与 DLP4500的差异

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLP4500, DLP230NP, DLPC3470, DLP2010LC, DLP3010LC, DLPC3478, DLP3010EVM-LC, DLP4710LC, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1405478/dlpdlcr230npevm-differences-from-dlp4500

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件:DLP4500DLP230NPDLPC3470DLP2010LCDLP3010LC、DLPC3478DLP3010EVM-LCDLP4710LCDLPC3479、DLP4710EVM-LC

工具与软件:

我是 Miwa Kitakaze 和 DLP4500用户。

我目前正在考虑购买 DLP230NP 来替代我的 DLP4500。
我想提个问题以确保 DLP4500和 DLP230NP 具有相同的特性。

1. DLP4500和 DLP230NP 之间的主要差异是什么?

2. DLP230NP 是否可以向相机发送触发信号?

3. DLP230NP 是否具有板载闪存?
如果是、将图像存储在闪存中、有没有涉及任何图像处理?

4.是否可以从 Jetson 而不是 Raspberry Pi 发送 GPIO 信号,并使用该信号将投影仪中的多个图像按顺序投影到闪存中?

5.是否包括连接 Raspberry Pi 的电缆? 我是否需要单独购买? 如果我必须单独购买它们、您会推荐什么?

此致、Miwa Kitakaze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miwa、

    DLP230NPEVM 通常用于显示类型应用、因此没有可发送至摄像头的外部触发器、也没有将图形存储在闪存中的方法(启动界面除外)。 我推荐您查看我们提供的以下 EVM/芯片组:

    • DLP2010LC/DLPc3470  
      • 目前尚未销售 EVM
      • 0.2" DMD WXGA+
    • DLP3010LC/DLPC3478
      • DLP3010EVM-LC (链接)
      • 0.3" DMD 720p
    • DLP4710LC/DLPC3479
      • DLP4710EVM-LC (链接)
      • 0.47" 1080p

    我在前面提到过的每种芯片组都专门用于光控制应用。 这意味着、它们允许外部图形通过并行图形流式传输、内部图形(1个方向行/列重复)(存储在控制器上)以及启动界面图形(存储在闪存中)。 它们还包括内部和外部触发器、用于控制摄像机或用作模式就绪输入。 使用光控制模式时无需进行图像处理、从而确保图形的像素级精度。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。
    另外、感谢您推荐该模型。
    我想购买 DLP3010EVM-LC、但我没有电源适配器。
    如果您有推荐的型号、请告知我。
    此外、我在 Digikey 上找到 L6R65DM-190-C14。
    我可以使用它吗?
    我不确定它是否适合 DLP3010EVM-LC 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没问题、我们建议使用最小电压为19V 的3A 电源、将直流电源连接2.5mmx5.5mm。  

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus

    感谢您的答复!

    此致、

    Miwa Kitakaze.