This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4430EVM:连接问题

Guru**** 1857050 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM, DLPC4430, DLPA100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1399687/dlpc4430evm-connection-issue

器件型号:DLPC4430EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC4430DLPA100,4430

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮助我们指导客户将 HDMI 输入连接到 DLPC4430EVM 吗?

他们在使用 GUI 时还遇到与 EVM 连接问题。 随附的 PowerPoint 概述了这些问题。

PS:EVM 仍在保修期内。 提前感谢!


此致、

Jejomar

e2e.ti.com/.../DLPC4430EVM-Issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jejomar、

    请在下面查看我的反馈:

    1. HDMI 连接:他们不需要额外的电缆。 只需将格式器板上的 J2与前端 IT6802板上的 J500连接。 前端电路板上有一个 HDMI 端口。

    2. EVM 与 GUI 之间的连接:

    • 请注意、 DLPC4430EVM 用户指南中的图2-2 ON/OFF 开关 与 TI.com 上发布的 EVM 不匹配。 正确的开/关状态应与图相反。 换句话说、上侧导通、下侧关断。  
    • 请确保 GUI 中的通信设置为 USB。  
    • 按照 DLPC4430EVM 用户指南第2.2.3节中的说明对 EVM 重新编程。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    感谢您的观看。 我跟客户跟进此事、似乎他们仍面临此问题。

    EVM 配置。 第一页是 GUI 错误消息、第二页是连接。

    e2e.ti.com/.../connection.pptx

    此致

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar,

    我相信他们的图片显示 SW1处于关闭位置;他们是否尝试过两种位置?

    在展位保持模式(J8就位)下、他们应该能够与引导加载程序通信、并在有或没有 DMD 或前端(It6802)板的情况下对闪存进行编程。  SW1必须处于打开/运行位置。

    在正常模式/未处于引导保持状态(移除 J8)下、DMD 板和前端 IT6802板必须存在、否则嵌入式软件不会使 EVM 套件无法完成初始化、也无法通信。  IT6802电路板应包含在 EVM 套件中。  如 Lori 所述、他们需要将 IT6802卡插入 DLPC4430主机板上的 J500。   

    在上一条消息中、附件显示 L1有裂纹。  我一般不会期望裂缝导致问题。   查看原理图、L1是用于为某些前端电路板创建1.2V 电源的电感器;IT6802电路板不使用该电源(默认选择 P1P1V、连接 J13引脚1和2)。  因此、我预计这不会是问题、除非存在导致 DLPA100出现问题的短路或其他问题。

     

    如果您要检查该电源、它有一个测试点 TP14。

    我的第一个建议是在两个位置都尝试使用 SW1。  另请尝试使用 IT6802板。

    您还可以检查 J7和 J16上的调试串行端口输出、以查看引导加载程序和/或嵌入式软件是否正在启动。  我不确定 这些构建中使用的是哪个端口;引导加载程序调试可能会 输出到与正在运行的软件不同的端口--我不确定。  配置为115200/8/N/1。   

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您提供详细的指导。 我与客户进行了跟进、但很遗憾他们仍然遇到连接问题。

    这些模型的设置详情请参阅随附的 PowerPoint。


    此致、

    Jejomar

    e2e.ti.com/.../Connection-with-J7_2C00_-J16.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jejomar、

    您能否通过以下问题与客户进行确认?

    1.您是否已将 USB 从 EVM 连接到 PC 并打开系统电源、然后转到 GUI 闪存加载程序页面?

    2.您在 GUI 中使用的通信设置是什么? 在您的用例中、您应该使用 USB 接口。

    3.使用 RS232转 USB (J16或 J7)电缆连接到 PC 时,您可以共享回读调试日志吗?  调试日志使用115200波特通过串行端口发送。 我建议使用 TeraTerm 应用程序、但许多应用程序都可用。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    以下是客户提供的更新:

    1、是的,我试过,正如你所说的,但它仍然不起作用。

    2.我检查了,它是正确的 USB 接口设置.

    3.我尝试了 TeraTerm。 但 TeraTerm 中没有串行调试日志。 我认为主要的问题是 PC 无法完全识别我们的 EVM。

    我曾尝试使用 UM232H 进行连接、但我想知道如何将其与 EVM 连接(例如:我可以在手动模式下看到 UM232H 下的某些电路板、但我想知道它是什么)。

    e2e.ti.com/.../connection-_2800_1_2900_.pptx


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jejomar、

    UM232H 模块可用作 JTAG 闪存编程工具。 请参阅 DLPC4430EVM 用户指南中的第2.2.4节。 JTAG 编程器工具和用户指南可在软件捆绑包中找到。 有时、当引导加载程序损坏且电路板无法运行时、建议仅使用 JTAG 编程对引导加载程序进行编程、但由于引导加载程序已经过预编程、因此通常不会发生这种情况。 对引导加载程序进行重新编程没有任何影响、您可以首先尝试这种方法并检查是否可以使电路板正常工作。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    以下是客户的回复:

    我有关于 UM232H 的电路板连接的问题。 在编程手册中、说明了如何使用 Pico JTAG 编程器电缆、但有多种类型。

    我还在 UM232H 下看到另一个与之连接的电路板。 您能告诉我电缆的类型和电路板的名称吗?

    我随附照片供参考。


    此致、

    Jejomar

    e2e.ti.com/.../connection-_2800_2_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上的 JTAG_BS 连接器是 Molex 53398-0671。  1.25mm 节距、PicoBlade PCB 管座、单排、垂直、表面安装、 镀锡(Sn)、摩擦锁、6个电路、卷带、0.60mm PC 尾长

    Molex 对接电缆组件部件号: 15134、6电路。  

    Molex 制造的预端接电缆可用于切割、剥离和焊接到 UM-232H 板上的连接器。  这在4430固件包中包含的 JTAG-BS 用户指南中有所提及。  如果您在 Molex 站点上搜索15134、然后筛选6个电路、您应该会发现多个长度的数据以及这些器件的经销商链接。   

    https://www.molex.com/en-us/content-search-results?search_query=15134&physical.circuitsLoaded=6&tab=product 

    我们通常购买长度为~300mm 的产品(151340603);它端接在两端的连接器上。  我们 可以将电缆切割为2 ~150mm 长度(第2条可以是备用电缆、也可以用于制作另一条电缆等)。

    UM-232H 下方的板 是一块原型板、只有一组电镀孔。  我想这款特别的电路板是 Chip Quick Proto-Advantage SBBTH1508-1;它是 一款镀铜通孔的15 x 8栅格。   我们的一些技术人员更喜欢将其与插座引脚等一起使用、因为它提供了一个粘结或通过导线连接焊接导线以消除应力的位置;它有助于实现更稳健的机械组件、因此无需创建工作电缆。  

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    以下是客户的回复:

    我的 PC 似乎可以识别 UM232H (我向设备管理器进行了检查)。 但是、正如您在随附的图像中看到的、我认为 UM232H 和 EVM 存在连接问题。 问题似乎出在 EVM 本身。 这是否足以更换 EVM?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    在第一张图片中、SW1看起来像是处于 OFF 位置、您是否能让它们尝试 SW1的两个位置以在编程时查看系统是否打开?  

    他们是否曾经能够(通过 USB、RS232或 JTAG)与 EVM 进行通信、或者这是在发送给他们的 EVM 时发生的行为?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    以下是客户的更新:

    -是的,我尝试了 SW1开/关两个。

    -我不能让它通信,因为它是发运。

    ---

    我想对 J20尝试使用复位方法。 我的问题如下:

    1.你认为这是解决这个问题的有效方法吗?

    2.如果你认为它是有效的,你能指导我如何正确地进行重置. 是否仅在使用跳线时复位?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我想再次检查他们使用的电源是否在规格(额定电压为12V;最大输出电流:7A)范围内? 您能否要求他们检查 EVM 用户指南的第3.1.1.2节所述的这些电源轨(例如1.2V、2.5V、1.8V、3.3V、5V)?  

    我刚刚尝试使用 JTAG 编程器、预计会出现"无法在板级配置文件中查找器件信息"错误。 请尝试继续点击"OK"、直到错误消失、然后按照编程指南进行操作。  如果一切都已正确连接和配置、JTAG 应该工作。  

    此致、  

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    以下是客户的最新动态:

    1、我用12V、5A 作为电源。
    2.我按您所说的操作、但是 EVM 仍然无法正常工作。
    此致、

    Jejomar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!  

    EVM 具有90天保修。 请要求他们申请 RMA。 此主题可用作 RMA 授权的证明。

    此致、

    Lori