主题中讨论的其他器件: DLPC4430、 DLPA100,4430
工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助我们指导客户将 HDMI 输入连接到 DLPC4430EVM 吗?
他们在使用 GUI 时还遇到与 EVM 连接问题。 随附的 PowerPoint 概述了这些问题。
PS:EVM 仍在保修期内。 提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助我们指导客户将 HDMI 输入连接到 DLPC4430EVM 吗?
他们在使用 GUI 时还遇到与 EVM 连接问题。 随附的 PowerPoint 概述了这些问题。
PS:EVM 仍在保修期内。 提前感谢!
此致、
Jejomar
您好、 Jejomar、
请在下面查看我的反馈:
1. HDMI 连接:他们不需要额外的电缆。 只需将格式器板上的 J2与前端 IT6802板上的 J500连接。 前端电路板上有一个 HDMI 端口。
2. EVM 与 GUI 之间的连接:
此致、
Lori
Lori、您好!
感谢您的观看。 我跟客户跟进此事、似乎他们仍面临此问题。
EVM 配置。 第一页是 GUI 错误消息、第二页是连接。
e2e.ti.com/.../connection.pptx
此致
Jejomar
Jejomar,
我相信他们的图片显示 SW1处于关闭位置;他们是否尝试过两种位置?
在展位保持模式(J8就位)下、他们应该能够与引导加载程序通信、并在有或没有 DMD 或前端(It6802)板的情况下对闪存进行编程。 SW1必须处于打开/运行位置。
在正常模式/未处于引导保持状态(移除 J8)下、DMD 板和前端 IT6802板必须存在、否则嵌入式软件不会使 EVM 套件无法完成初始化、也无法通信。 IT6802电路板应包含在 EVM 套件中。 如 Lori 所述、他们需要将 IT6802卡插入 DLPC4430主机板上的 J500。
在上一条消息中、附件显示 L1有裂纹。 我一般不会期望裂缝导致问题。 查看原理图、L1是用于为某些前端电路板创建1.2V 电源的电感器;IT6802电路板不使用该电源(默认选择 P1P1V、连接 J13引脚1和2)。 因此、我预计这不会是问题、除非存在导致 DLPA100出现问题的短路或其他问题。
如果您要检查该电源、它有一个测试点 TP14。
我的第一个建议是在两个位置都尝试使用 SW1。 另请尝试使用 IT6802板。
您还可以检查 J7和 J16上的调试串行端口输出、以查看引导加载程序和/或嵌入式软件是否正在启动。 我不确定 这些构建中使用的是哪个端口;引导加载程序调试可能会 输出到与正在运行的软件不同的端口--我不确定。 配置为115200/8/N/1。
此致、
Gary
您好、Gary、
感谢您提供详细的指导。 我与客户进行了跟进、但很遗憾他们仍然遇到连接问题。
这些模型的设置详情请参阅随附的 PowerPoint。
此致、
Jejomar
您好、 Jejomar、
您能否通过以下问题与客户进行确认?
1.您是否已将 USB 从 EVM 连接到 PC 并打开系统电源、然后转到 GUI 闪存加载程序页面?
2.您在 GUI 中使用的通信设置是什么? 在您的用例中、您应该使用 USB 接口。
3.使用 RS232转 USB (J16或 J7)电缆连接到 PC 时,您可以共享回读调试日志吗? 调试日志使用115200波特通过串行端口发送。 我建议使用 TeraTerm 应用程序、但许多应用程序都可用。
此致、
Lori
Lori、您好!
以下是客户提供的更新:
1、是的,我试过,正如你所说的,但它仍然不起作用。
2.我检查了,它是正确的 USB 接口设置.
3.我尝试了 TeraTerm。 但 TeraTerm 中没有串行调试日志。 我认为主要的问题是 PC 无法完全识别我们的 EVM。
我曾尝试使用 UM232H 进行连接、但我想知道如何将其与 EVM 连接(例如:我可以在手动模式下看到 UM232H 下的某些电路板、但我想知道它是什么)。
e2e.ti.com/.../connection-_2800_1_2900_.pptx
此致、
Jejomar
您好、 Jejomar、
UM232H 模块可用作 JTAG 闪存编程工具。 请参阅 DLPC4430EVM 用户指南中的第2.2.4节。 JTAG 编程器工具和用户指南可在软件捆绑包中找到。 有时、当引导加载程序损坏且电路板无法运行时、建议仅使用 JTAG 编程对引导加载程序进行编程、但由于引导加载程序已经过预编程、因此通常不会发生这种情况。 对引导加载程序进行重新编程没有任何影响、您可以首先尝试这种方法并检查是否可以使电路板正常工作。
此致、
Lori
Lori、您好!
以下是客户的回复:
我有关于 UM232H 的电路板连接的问题。 在编程手册中、说明了如何使用 Pico JTAG 编程器电缆、但有多种类型。
我还在 UM232H 下看到另一个与之连接的电路板。 您能告诉我电缆的类型和电路板的名称吗?
我随附照片供参考。
此致、
Jejomar
EVM 上的 JTAG_BS 连接器是 Molex 53398-0671。 1.25mm 节距、PicoBlade PCB 管座、单排、垂直、表面安装、 镀锡(Sn)、摩擦锁、6个电路、卷带、0.60mm PC 尾长
Molex 对接电缆组件部件号: 15134、6电路。
Molex 制造的预端接电缆可用于切割、剥离和焊接到 UM-232H 板上的连接器。 这在4430固件包中包含的 JTAG-BS 用户指南中有所提及。 如果您在 Molex 站点上搜索15134、然后筛选6个电路、您应该会发现多个长度的数据以及这些器件的经销商链接。
我们通常购买长度为~300mm 的产品(151340603);它端接在两端的连接器上。 我们 可以将电缆切割为2 ~150mm 长度(第2条可以是备用电缆、也可以用于制作另一条电缆等)。
UM-232H 下方的板 是一块原型板、只有一组电镀孔。 我想这款特别的电路板是 Chip Quick Proto-Advantage SBBTH1508-1;它是 一款镀铜通孔的15 x 8栅格。 我们的一些技术人员更喜欢将其与插座引脚等一起使用、因为它提供了一个粘结或通过导线连接焊接导线以消除应力的位置;它有助于实现更稳健的机械组件、因此无需创建工作电缆。
此致、
Gary
您好、Jejomar、
我想再次检查他们使用的电源是否在规格(额定电压为12V;最大输出电流:7A)范围内? 您能否要求他们检查 EVM 用户指南的第3.1.1.2节所述的这些电源轨(例如1.2V、2.5V、1.8V、3.3V、5V)?
我刚刚尝试使用 JTAG 编程器、预计会出现"无法在板级配置文件中查找器件信息"错误。 请尝试继续点击"OK"、直到错误消失、然后按照编程指南进行操作。 如果一切都已正确连接和配置、JTAG 应该工作。
此致、
Lori