请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9000X 主题中讨论的其他器件:DLPC910、 DLP9000、DLPC900、
工具与软件:
您好、
我们正在做平版印刷。 我们对波长的要求是365或405 nm。 我们的计划是使用 DMD 进行平版印刷(RDL 图形形成、目标是实现1um L/S 或小于2um)。
请指导我们根据应用和已经使用该技术的客户选择模型。
DLP 9000X 型号怎么样?
谢谢!